This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:工作电压为3.3V

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, TLV1701, LMC6772, LMV393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663499/lm393-operating-at-3-3v

部件号:LM393
主题中讨论的其他部件: TLV1701LMC6772LMV393

大家好,

我参考了LM393数据表。 我需要澄清的问题很少;

我正在使用LM393作为速度传感器应用中的比较器

问题1. 数据表中提到了较宽的VCC范围,但在“8.2 Tm1设计要求”一节中,指定的范围为最大4.5V至VCC。 那么,使用3.3V电源运行LM393是否可取?

问题2. LM393比较器的最佳替代方案适合VCC=3.3V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Swaroop,

    “8.2 Tm1设计要求”一节描述的是测试电路(而不是设备)所需的条件。它不是设备规格。

    LM393在3.3V电压下工作正常。 但您必须注意由于通用模式范围(第7页)而导致的输入限制。

    最大输入电压限制在低于V+的2V,或3.3V电源的1.3V。 只要输入电压低于1.3V,LM393就可以正常工作。

    有许多设备可以替代LM393。 如果您需要更多输入电压范围,请尝试LMV393 (最大2.5V),或者TLV1701或LMC6772,以获得全部(轨对轨) 3.3V输入范围。