This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:如何使用它来放大风变仪?

Guru**** 2517310 points
Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663188/op07c-how-to-use-it-to-amplify-pyranometer

零件号:OP07C
主题中讨论的其他部件:OP07

您好,

我想使用OP07来放大来自Apogee风量计的模拟信号(https://www.apogeeinstruments.com/content/SP-110-manual.pdf )。

我想使用一个+5V电源,需要100的增益。

我正在尝试使用数据表中报告的Rg=10k和RF=100k的同相配置,但op07的输出电压固定为4V左右。

有什么建议?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michele:

    我不确定您的输入内容和您的预期输出内容,但我认为这里有两个问题:

    1) OP07的最小电源电压规定为+/-3V。 这意味着您需要在正极和负极之间至少有6V的电压才能正常工作。 在单个电源上,您实际上需要+6V才能保证数据表性能。

    2) OP07不是轨对轨输出设备,这意味着您不能期望获得等于电源电压的输出电压。 事实上,即使在轨对轨设备中,输出也永远无法完全到达轨! 输出晶体管中始终存在一定的电压下降,以保持偏置。 对于OP07,空载的典型输出摆动限制是距离导轨1.5V左右。