请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:OP07C 主题中讨论的其他部件:OP07
您好,
我想使用OP07来放大来自Apogee风量计的模拟信号(https://www.apogeeinstruments.com/content/SP-110-manual.pdf )。
我想使用一个+5V电源,需要100的增益。
我正在尝试使用数据表中报告的Rg=10k和RF=100k的同相配置,但op07的输出电压固定为4V左右。
有什么建议?
提前感谢。