您好,
我为我的示波器制作了一个差分探头,但输出信号似乎并不是我所期望的,TINA或任何类似的软件模拟。
输入信号为5V,2MHz方波,输出应为5mV (1:1000)。 我用DC测试了输入,反应准确。 我怀疑它与输入阻抗有关,因为当我用200k替换1MEG输入并放置12pF电容器而不是3.3p电容器时,输出变成了它应该是的样子,一个漂亮的5mV方形vawe。 运算放大器的输入是10^12和几pF,我认为它应该处理1M输入。 我需要高阻抗,因为我也打算在230V线路电压上使用它。 尖锐的上升边缘表明,输出在更高频率下会改善,但我不明白为什么这种形状在几MHz范围内。 有人能给我一点提示吗?