This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:OPAMP差分高阻抗输入

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661710/opa659-opamp-differential-high-impedance-input

部件号:OPA659

您好,

我为我的示波器制作了一个差分探头,但输出信号似乎并不是我所期望的,TINA或任何类似的软件模拟。

输入信号为5V,2MHz方波,输出应为5mV (1:1000)。 我用DC测试了输入,反应准确。 我怀疑它与输入阻抗有关,因为当我用200k替换1MEG输入并放置12pF电容器而不是3.3p电容器时,输出变成了它应该是的样子,一个漂亮的5mV方形vawe。 运算放大器的输入是10^12和几pF,我认为它应该处理1M输入。 我需要高阻抗,因为我也打算在230V线路电压上使用它。 尖锐的上升边缘表明,输出在更高频率下会改善,但我不明白为什么这种形状在几MHz范围内。 有人能给我一点提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akos:

    从波形看,输入信号源似乎没有正确端接。 请问您使用哪种信号发生器来生成方波? 它是否具有50欧姆输出,并直接连接到此差分探针输入?

    另一个尝试是将方波减慢到10kHz或100kHz,并查看波形是否改善。 如果是,则可能表示差分探头的带宽受限,您可能需要考虑移除3.3pF输入电容器。

    此外,选择200k Ω 输入阻抗时,为什么不能将RF缩小到400Ω? 我相信拆分比率应该是一样的,应该可以处理230V的线电压。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    在50-50欧姆系统上不能有匹配。 探头的用途是高阻抗(在MOhm范围内),而发生器是您正在使用示波器调试的电路。

    电阻器10-100fF上似乎有一个小的寄生电容,锐边传播。 如果我取下3.3p电容器,它会变得更糟。

    我在1 Meg电阻器上放置2 x 3个1pF,并在分压器侧放置16 pF,确实取得了一些成功,但我仍然获得一些额外的高频吞吐量(比发电机上测量的边缘更陡)。

    这些值的除法比为1:1000,因此1V=1mV我的示波器能够在设置为50欧姆探针输入时测量低噪声。 400欧姆电阻器将使其达到1:5000。 我更喜欢更高的值,如10k,但随后带宽将相应减少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akos:

    已理解。 差分探头的频率响应看起来像峰值一样,这会导致方形波形中的锐边。 您是否可以将反相输入电容器的大小增加到9pF并查看是否有任何改进? 通过增加反相输入电容的大小,您可以提高OPA659在更高频率下的噪声增益,这应能满足这种峰值。

    测量网络分析仪上的频率响应并查看是否达到峰值也可能是个不错的主意。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    我尝试了许多不同的电容器(1.8 ,3.3 ,5.6 ,12,16, 20pF)。 正如我在上一篇文章中所写的那样,到目前为止,我的最佳结果是16pF的并联电容,但我也必须将0.3pF与1MEG平行放置,因为没有它,我就得到了LP过滤器。 输出变为方波,但仍具有增强的高频内容(无过冲,但边缘比输入更陡)。 我担心没有充分了解正在发生的事情。 整个过程就像一个巨大的带式停止滤波器,在1MHz时为零,但没有常识或模拟能让我接近... 我没有VNA,我会用我的频谱分析仪进行检查。