Other Parts Discussed in Thread: OPA551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA551 您好,
我有一些关于OPA551放大器的问题。
我们试图通过将DPAK封装卡舌连接到-15VDC (因此卡舌连接到与引脚4相同的电位)来散热设备,我无意中发现了此说明-参见下文。 在我们当前的设置中,引脚4 (负极电源输入)和插片都直接连接到负极轨。
假设针脚4已连接到负极电源,是否可以将OPA551的插片连接到负极电源导轨而不会有任何性能损失? 如果不能,则多个OPA551器件的插片可以相互连接(在这种情况下,从负电源…电气隔离 基本上是一种用于散热多个设备的独立铜浇口)。
谢谢!
David