This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:DDPAK/TO-263封装问题-引脚4?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662860/opa551-ddpak-to-263-package-question---pin-4

部件号:OPA551

您好,

我有一些关于OPA551放大器的问题。

 

我们试图通过将DPAK封装卡舌连接到-15VDC (因此卡舌连接到与引脚4相同的电位)来散热设备,我无意中发现了此说明-参见下文。  在我们当前的设置中,引脚4 (负极电源输入)和插片都直接连接到负极轨。

                                                                                                     

假设针脚4已连接到负极电源,是否可以将OPA551的插片连接到负极电源导轨而不会有任何性能损失?  如果不能,则多个OPA551器件的插片可以相互连接(在这种情况下,从负电源…电气隔离 基本上是一种用于散热多个设备的独立铜浇口)。  

 

谢谢!

David

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    OPA551的引脚4和DDPAK选项卡内部连接,但正如数据表第17页上的9.1 部分所说,“DDPAK/TO-263封装的选项卡通过电气方式连接到负极电源(V–)。 但是,此连接不得用于携带电流。 为了获得最佳的热性能,请将焊片直接焊接到印刷电路板铜区域。" 由于引脚4用于承载回路弯管,而不是插片,因此将它们连接到Vs -可确保最佳性能。 注意事项可确保用户不会浮动引脚4,并仅将卡舌用于V形回路。 与V-的插片连接有一些小电阻,当它直接连接到引脚4时会短路。

    多个DDPAK器件的卡舌可以连接到单独的铜芯,但由于它们在内部连接到OPA551 V电位,因此它们将始终处于该电位。 我只需将所有插片和插针4连接到相同的V形铜芯上,并将我提到的小插片连接电阻短路。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程