This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:LOG114行为异常

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG114, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776809/log114-log114-behaving-strangly

部件号:LOG114
主题中讨论的其他部件: OPA376

大家好,  

在  双电源配置中,我使用的LOG114与第11页上的数据表中描述的完全相同,I1源自内部2,5V,2,5MOhms。 该设计由单个3.3V电压源供电。 如数据表第19页上的图12所述,输出+-5V电压。

必须测量的电流由1伏参考电压和可变电阻器产生。 如果电阻较低(~100k),则没有问题。 但是,vlogout 信号的噪声非常大。 如果要测量的电流变低,这种情况就会更糟。 芯片似乎开始振荡。  

你有什么想法,该怎么做?

此致  
Christof  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否消除激励信号源并在引脚16 (VREF)和引脚3 (I2)之间连接一个固定的100k电阻器? 您也可以使用其他值。 我想消除您的连接和来源。 通过使用LOG114直接和本地连接到PCB并使用其内部参考将有助于确定这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christof:

    如何生成1V参考电压? 它是否清洁,稳定且无噪音?

    电阻距离LOG114有多远? 是否有电缆? 请记住,LOG114是高速对数放大器,不喜欢输入引脚3和4处的杂散电容。

    另一个问题是+/-5V电源电压生成。 对于测试,您可以通过提供+5V和-5V的线性稳压器为LOG114供电。 那么,您是否看到了改进?

    示波器图解很有帮助,并提供您设置的照片。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,您好Tim,  

    感谢您的回答。 似乎上述杂散容量确实是问题,我能够在引脚3和引脚16之间直接连接一个50Meg Ohm电阻器。 尽管信号仍有噪声,但IC本身 不会开始振荡,我的ADC读取的电压与电阻器实际值足够接近。 但是,如果没有电缆,设置对我来说是没有用处的。 实际上,不仅仅是电缆在我的设计中存在问题。 LOG114 安装在一 个单独的板上,该板通过PCI Express 边缘安装连接器连接到实际的传感设备,从而引入了相当多的电容! 是否有任何解决方法来减少杂散电容的影响。

    电流镜像(与LOG114的输入引脚紧密相连)是否可以调解此问题,还是也会导致电容问题? 您有什么建议吗?

    此致  
    Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christof:

    在这方面,我提出了一个补救办法:

    e2e.ti.com/.../285.8971万

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christof

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    很抱歉回复延迟。 我现在正在返回 到该项目。 使用外部TIA进行I->U到I转换的想法 非常有趣。
    我尝试在TINA中模拟这种情况,但是,我找不到适合于第一个TIA (将电流转换为电压)的OP-AMP。 我期待 电流
    低至1nA。 您是否为我提供了建议,可以使用哪个OP-AMP来存档建议的解决方案? 我正在使用 来自的参考电路  
    LOG114页,移除I2源,然后替换为TIA,后面是简单的电阻器。

    感谢您的帮助!

    Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christof,

    对于 极低输入电流互阻抗应用,CMOS和JFET输入运算放大器是最大程度减少输入电流相关错误的最佳选择。 由于您有兴趣将 低至1 nA的电流电平转换为电压输出,因此具有少量 输入电流PA的运算放大器 应该工作正常。

    OPA376是一种高性能CMOS输入运算放大器,在TA = 25°C时具有典型的0.2 PA输入偏置电流和最大10 PA 您可以在此处找到数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa376.pdf

    如果您发现在您的TIA应用中有其他重要参数,而OPA376不能完全满足这些参数,请告诉我们,我们可以推荐 不同的放大器。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢你的帮助。 我遵循了您的建议,并在我的TINA模拟中实施了OPA376 AS TIA。 我 要打开的文件 是来自网站的SBOS301A。 当我进行直流传输特性分析时,我将输入电阻从100Ohm改变为1G,但结果并不令人满意。 我正在尝试附加文件,我出了什么问题?

    此致

    Christof  

    e2e.ti.com/.../log114_2D00_tia.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christof:

    我看不到您的计划中存在TIA。 您的OPA376被接线为增益为-1的反相放大器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    这是因为电阻器R5是我的"电流源",并且在操作过程中会发生变化,这通常是传感器(它是金属氧化物气体传感器)。
    此致
    Christof
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Christoff:

    我在您的TINA模拟中看到LOG114的输入电流为1 mA。  请注意 ,LOG114日志符合性开始随着输入电流水平高于1 mA而降低。 数据表第7页上的图表显示了这一点。 如果您可以通过增加TIA系列输出电阻器的电阻来保持最大输入电流低于1 mA, 则可以获得更好的日志一致性性能。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christof:

    传感器信号到底是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:  

    感谢您的建议,实际上我认为我的信号不会超过 1mA。  

    此致

    Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    该传感器充当正常电阻器。 但是,数值可以小到100欧姆,也可以小到1G欧姆,因此我正在寻找压缩范围的方法。 我认为一个对数放大器可以是一个很好的补救办法。 我还在查看集成了电流的DDC 112 (但这只是最后的恢复,如果LOG114完全不起作用)。
    此致
    Christof
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christof:

    您使用哪种传感器? 我所知道的MOX传感器,例如TGS813,传感器电阻变化仅为100:1左右。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christof:

    您是否拥有TIA/LOG114应用程序所需的所有信息? 如果是,请关闭此e2e线程吗? 如果您稍后有问题,您始终可以 启动新的e2e帖子。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程