This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
在 双电源配置中,我使用的LOG114与第11页上的数据表中描述的完全相同,I1源自内部2,5V,2,5MOhms。 该设计由单个3.3V电压源供电。 如数据表第19页上的图12所述,输出+-5V电压。
必须测量的电流由1伏参考电压和可变电阻器产生。 如果电阻较低(~100k),则没有问题。 但是,vlogout 信号的噪声非常大。 如果要测量的电流变低,这种情况就会更糟。 芯片似乎开始振荡。
你有什么想法,该怎么做?
此致
Christof
您好,Christof:
如何生成1V参考电压? 它是否清洁,稳定且无噪音?
电阻距离LOG114有多远? 是否有电缆? 请记住,LOG114是高速对数放大器,不喜欢输入引脚3和4处的杂散电容。
另一个问题是+/-5V电源电压生成。 对于测试,您可以通过提供+5V和-5V的线性稳压器为LOG114供电。 那么,您是否看到了改进?
示波器图解很有帮助,并提供您设置的照片。
Kai
您好Kai,您好Tim,
感谢您的回答。 似乎上述杂散容量确实是问题,我能够在引脚3和引脚16之间直接连接一个50Meg Ohm电阻器。 尽管信号仍有噪声,但IC本身 不会开始振荡,我的ADC读取的电压与电阻器实际值足够接近。 但是,如果没有电缆,设置对我来说是没有用处的。 实际上,不仅仅是电缆在我的设计中存在问题。 LOG114 安装在一 个单独的板上,该板通过PCI Express 边缘安装连接器连接到实际的传感设备,从而引入了相当多的电容! 是否有任何解决方法来减少杂散电容的影响。
电流镜像(与LOG114的输入引脚紧密相连)是否可以调解此问题,还是也会导致电容问题? 您有什么建议吗?
此致
Christof
您好,Dennis,
很抱歉回复延迟。 我现在正在返回 到该项目。 使用外部TIA进行I->U到I转换的想法 非常有趣。
我尝试在TINA中模拟这种情况,但是,我找不到适合于第一个TIA (将电流转换为电压)的OP-AMP。 我期待 电流
低至1nA。 您是否为我提供了建议,可以使用哪个OP-AMP来存档建议的解决方案? 我正在使用 来自的参考电路
LOG114页,移除I2源,然后替换为TIA,后面是简单的电阻器。
感谢您的帮助!
Christof
您好,Christof,
对于 极低输入电流互阻抗应用,CMOS和JFET输入运算放大器是最大程度减少输入电流相关错误的最佳选择。 由于您有兴趣将 低至1 nA的电流电平转换为电压输出,因此具有少量 输入电流PA的运算放大器 应该工作正常。
OPA376是一种高性能CMOS输入运算放大器,在TA = 25°C时具有典型的0.2 PA输入偏置电流和最大10 PA 您可以在此处找到数据表:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa376.pdf
如果您发现在您的TIA应用中有其他重要参数,而OPA376不能完全满足这些参数,请告诉我们,我们可以推荐 不同的放大器。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好,Thomas:
感谢你的帮助。 我遵循了您的建议,并在我的TINA模拟中实施了OPA376 AS TIA。 我 要打开的文件 是来自网站的SBOS301A。 当我进行直流传输特性分析时,我将输入电阻从100Ohm改变为1G,但结果并不令人满意。 我正在尝试附加文件,我出了什么问题?
此致
Christof
您好,Thomas:
感谢您的建议,实际上我认为我的信号不会超过 1mA。
此致
Christof
您好,Christof:
您是否拥有TIA/LOG114应用程序所需的所有信息? 如果是,请关闭此e2e线程吗? 如果您稍后有问题,您始终可以 启动新的e2e帖子。
此致,Thomas
精密放大器应用工程