This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293A:LM293A FA

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM293A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760270/lm293a-lm293a-fa

部件号:LM293A

大家好,

我的一位客户遇到了LM293A的故障问题,Pls帮助解决了问题并给出了一些建议!

他们遇到的问题是:输出电压降至1.92V (在正常情况下,输出约为5V )使用一段时间后,他们测量  到引脚7和引脚GND之间的电阻为9.8KΩ,Ω,他们怀疑芯片已损坏!

设计原理图如下:

您能否帮助分析原因并提供一些建议??

巴西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供电路中所有部件的值。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于有一段时间没有进一步的更新,我将关闭此帖子。 如果您还有其他问题,请随时回复,该帖子将重新打开。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉我迟到了! 我在此处更新原理图!

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    最终,U3B会振荡。 拆下C23。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的回复! 同时,我想知道导致上述故障的原因是什么?

    您能告诉我最可能的原因吗?

    再次感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    正如我已经说过的,我认为电路在振荡。 当在比较器的+输入处安装"滤波器"盖时,同时使用反馈电阻器对+输入形成滞后时,通常会观察到这种情况。

    我将通过示波器检查输出电压U3B。 这将显示是否存在振荡。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Kai