This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7376:要求查看THS7376示意图

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766508/ths7376-asking-for-the-ths7376-schematic-review

部件号:THS7376

大家好,
客户希望将THS7376用于VGA 1-2缓冲区应用。

能否请您提供您对该原理图的意见?


巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    电容器QC245,QC245和QC245以及QC184,QC185, 和QC186? 它们将影响75欧姆传输线路的阻抗匹配,并可能导致反射甚至不稳定。 另外,我看不到任何1到2路径。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    盖的设计参考了D/s图123。

    从BMC VGA到PI型过滤器的信号,然后连接到VGA1和THS7376。

    THS7376将连接到VGA_HDR1的针座。针座连接到VGA连接器。

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    D/s图123是一个测试电路。 添加5pF以模拟最坏情况下的寄生电容。
    VGA1是否为输出? 您应遵循d/s图134中的电路。两个输出均应由THS7376驱动。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    VGA1为输出。

    能否确认以下结构图符合您的建议?

    了解图134设置。

    1.客户是否应该在突出显示的红色圆圈上放置75欧姆?

    2.蓝色圆圈突出显示的电阻值是多少?

    3.什么是布局转速阻抗? 保持75欧姆? 我们是否为客户提供了布局指南?

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认此结构图。

    1.是的

    2.这取决于Pi衰减器。 在BMC (BNC?)上 输入时,您必须将75欧姆电阻接地。 如果Pi衰减器的输入为75欧姆,则不需要此电阻器。

    3.如果布局紧凑,则不必担心进行迹线75Ω。以下是一些指南。

    此致,

    Sean

    e2e.ti.com/.../TI-high_2D00_speed-PCB-guidelines.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    除非信号迹线非常短,否则我强烈建议使用微带线技术来提供75R信号迹线。 每条单独的线路都需要其自己的75R系列端接电阻器,应将其安装在非常靠近驱动器输出的位置。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    感谢您的评论。
    对于图134,如果客户仅连接一个信号,而另一个接头仍处于断开状态。 这会影响连接的设备吗?

    巴西,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我会将75R电阻器从未使用的输入连接到信号接地,并保持未使用的输出未连接。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    电路是否正常工作?

    Kai