在“线程: LM139, LM311”中讨论的其它部件
我正在评估供应商提交评估的设计。 我负责审查设计并提供可能出现的问题的反馈。 该电路使用一对TL084M运算放大器,一个在低通滤波器应用中,它驱动配置为比较器的第二个运算放大器(正反馈)。 下面显示了电路的一条线:(对不起低分辨率。 我可以描述所需的详细信息。
LPF由LM139比较器的输出驱动,通过5.76 kOhm 电阻器上拉至+15 VDC。 LPF的通带大约为9500 Hz。 TL084M比较器具有100k反馈电阻和20k源电阻。
我不知道这个运算放大器,但我想给出一些比"通常不建议使用饱和运算放大器作为比较器,特别是对于缓慢变化的输入"更好的反馈。 LM139比较器由100s Hz至1000s Hz范围内的可变频率,可变振幅准正弦波(具有某些未知失真的基本波形)驱动。 比较器输出驱动离散BJT共发射极逆变器。
对这条线路的任何批评或对它可能看到的具体问题的建议都将受到欢迎。