This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084M:在比较器应用中查找部件行为

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TL084M, LM139, LM311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765055/tl084m-looking-for-part-behavior-in-comparator-application

部件号:TL084M
在“线程: LM139LM311”中讨论的其它部件

我正在评估供应商提交评估的设计。  我负责审查设计并提供可能出现的问题的反馈。  该电路使用一对TL084M运算放大器,一个在低通滤波器应用中,它驱动配置为比较器的第二个运算放大器(正反馈)。  下面显示了电路的一条线:(对不起低分辨率。  我可以描述所需的详细信息。

LPF由LM139比较器的输出驱动,通过5.76 kOhm 电阻器上拉至+15 VDC。  LPF的通带大约为9500 Hz。  TL084M比较器具有100k反馈电阻和20k源电阻。

我不知道这个运算放大器,但我想给出一些比"通常不建议使用饱和运算放大器作为比较器,特别是对于缓慢变化的输入"更好的反馈。  LM139比较器由100s Hz至1000s Hz范围内的可变频率,可变振幅准正弦波(具有某些未知失真的基本波形)驱动。  比较器输出驱动离散BJT共发射极逆变器。

对这条线路的任何批评或对它可能看到的具体问题的建议都将受到欢迎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    在e2e上创建新帖子时,您可以使用回形针附加文档,或单击"插入媒体"框。

    当您回复现有线程时,您将看到条目窗口下面的“插入文件,附加代码等...”。

    您能否提供您将使用的确切部件号并提供有关您所请求的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我编辑了初始帖子以附加一个文件,显示原理图的相关片段。

    我没有比TL084M更具体的部件号。 PN的其余部分是否仅指定包装? 您的数据表列出了TL084M的行为,是吗?

    我想就这是否TL084M的建议应用发表意见。 (我想我在您的一些材料中读到过您对使用运算放大器作为比较器的问题表示欢迎吗?) 如果出于某种原因而不明智,也可以谈论原因。 我想向我的供应商提供一些有意义的反馈,除了"嗯,您必须小心使用运算放大器作为比较器。" 他们自己在早上很难着装。 但是,有人告诉我,我必须使用它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dan
    我将这条线转至涵盖通用放大器的小组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    我尝试将您的电路放入TINA,并在此处附加了屏幕截图。 您能否验证我是否使用正确的部件值正确绘制了电路并理解输入?

    您能否从您的角度描述该应用以及此电路尝试实现的目标? 这将帮助我们提供一些反馈。

    谢谢!

    保罗

    e2e.ti.com/.../TL084M.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Paul,

    是的,该模拟电路将捕获应用电路的基本要素。  您的V2可能需要+15才能提供vee =-15? LM139的输出和活动LPF的输入之间有一个RC LPF。

    该电路主要用作差分交叉检测器,在浮动差分信号上工作。  在SIM电路中,Vin穿过GND后,Vout应在极值之间切换。  这是转速表电路的前端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    您尝试实现的功能正是LM311比较器设计的功能。 它可以接受分离电源上的双极输入和单电源(接地参考)输出。 它复制了'LM139'级和输出晶体管。

    对于接地参考输出,将LM311发射器引脚绑在接地上,如LM311数据表中的图11所示。 对于15V电源,我会将上拉电阻增加到10k,以将上拉电流保持在合理水平。 当输出为低电平时,15V/2k为7.5mA ...

    他们是否尝试在输出中添加延迟? 这就是"筛选"阶段要做的一切...