大家好。
此问题来自以下主题。
我正在处理 TIDM-BIDIR-400-12 参考设计的电流感应部分。
正如我在上面解释的线程那样,我仍然有设计上ADC电路的问题。
让我逐一解释。
在设计的(MY硬件)电路中,存在用于电流感应的0.0005欧姆分流电阻。
1.在使用DMM测量的10A输出电流条件下,在并联电阻器两侧之间测量的电压接近5mV。
2.但当我测量了与地面的is_lv-时,显示的值几乎是该值的三倍。 (近13mV)
3.可以正确测量电路的偏移电压,也可以在CCS调试模式下的ADC实时值表中正确显示。
4.因此,当我将输出电流增加1A时,ADC值感觉就像我增加3A。
5.此外,在输出电流达到12A后, CCS调试模式下实时值表中显示的ADC值会下降,即使我增加电流也是如此。
此时,引脚3和引脚4电压开始相差甚远(41mV与21mV)
6.我知道 OPA345,此电路的运算放大器已由 OPA365在 较新版本中进行了修订。 我更换了坡道,但它没有改变任何情况。
正如您推荐的最后一个线程那样,我检查了Excel计算文件,并使用 CCS分析了代码,我认为这不是软件或代码的问题。
对于这种情况,您可以提出哪些建议? 我正在处理这个问题大约6周,我对这个问题仍然很好奇,我想知道问题的哪一部分,