This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12,电流感应放大器,

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764909/tidm-bidir-400-12-current-sensing-amplifier

大家好。  

此问题来自以下主题。  

我正在处理 TIDM-BIDIR-400-12 参考设计的电流感应部分。  

正如我在上面解释的线程那样,我仍然有设计上ADC电路的问题。  

让我逐一解释。  

在设计的(MY硬件)电路中,存在用于电流感应的0.0005欧姆分流电阻。   

1.在使用DMM测量的10A输出电流条件下,在并联电阻器两侧之间测量的电压接近5mV。  

2.但当我测量了与地面的is_lv-时,显示的值几乎是该值的三倍。 (近13mV)

3.可以正确测量电路的偏移电压,也可以在CCS调试模式下的ADC实时值表中正确显示。  

4.因此,当我将输出电流增加1A时,ADC值感觉就像我增加3A。  

5.此外,在输出电流达到12A后,  CCS调试模式下实时值表中显示的ADC值会下降,即使我增加电流也是如此。  

此时,引脚3和引脚4电压开始相差甚远(41mV与21mV)  

6.我知道 OPA345,此电路的运算放大器已由 OPA365在 较新版本中进行了修订。 我更换了坡道,但它没有改变任何情况。  

正如您推荐的最后一个线程那样,我检查了Excel计算文件,并使用 CCS分析了代码,我认为这不是软件或代码的问题。  

对于这种情况,您可以提出哪些建议? 我正在处理这个问题大约6周,我对这个问题仍然很好奇,我想知道问题的哪一部分,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyountak,

    我看到你创造了另一个线程,和这个线程完全一样。 但这一个有链接到原始线程,这很好。 我将结束这一讨论,让我们在此主题下进行讨论。 谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在使用DMM测量的10A输出电流条件下,在并联电阻器两侧之间测量的电压接近5mV。  

    2.但当我测量了与地面的is_lv-时,显示的值几乎是该值的三倍。 (近13mV)

    根据您的描述,这似乎不是您提到的代码中的问题。

    进入ADC的信号不正确。 这可能是您的测量或硬件有问题。

    但是,请以下图示的示意图为基础。 您在步骤1和步骤2中测量的值应相同。  测量点是否相同?  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    我测量了并联电阻器两侧之间的电压,就像这样。(我打算解释如何测量这些组件,其余组件是焊接的)  

    我也测量了is_lv-到GND像这样。  

    R37的前侧至GND。  

    在我的结果中,当我测量R37至GND之间的电压时,ADC的测量精确度是实际值的三倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    您是否有任何进展?
    我认为您需要通过首先查看步骤1和2中的有线ADC值逐个找出问题。
    ADC的输入是运算放大器的输出。 您能否单独列出测量值和ADC值(我指的是确切的数字)? 我仍然对您的问题感到困惑。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  

    这是我从实验中得到的价值。   

    输出电流,adcresult4,ILV-FB电压,is_LV电压在硬件中进行测量。  

    计算出的is_LV电压是通过(ILV-FB电压- 1647.4)/47公式计算得出的。  

    当达到20A左右时,adcresult4值滞留在3800。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyountak,

    您在另一个线程中附加的模拟是您需要匹配的参考。  

    问题是为什么您的电路中的is_lv-为12.862mv而不是5mV。您是否尝试更换运算放大器?或者尝试断开运算放大器电路以检查感测问题。 这是您需要检查电路的第一个问题。 谢谢。

    然后,请检查电压CS_LV,以确定其是否正确或与模拟结果匹配。

    根据您的结果,我认为在到达ADC之前,您的感测电路中存在问题。 谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kyountak,

    您是否有任何更新? 它是否解决了问题?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    我再也找不到任何问题了,
    所以我重新订购了PCB,我正在等待。
    在它出现之前,我将使用电流传输器(LEM LV100-P)直接向MCU提供电流信息。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    感谢您的更新,如果您发现任何其他问题,请随时回来。 我将继续并关闭此线程,因为您可能需要一些时间来完成新测试,您可以创建一个新的线程并在需要时链接此线程。

    此致,