This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832:执行SPI读取时避免SPI写入

Guru**** 2944440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765536/lmh2832-avoid-spi-write-while-performing-an-spi-read

部件号:LMH2832

尊敬的TI支持人员,请参阅LMH2832规范第22页,“编程(续)”,图45。 SPI写入总线周期计时图和图46. SPI读取总线周期计时图。 在执行图46中所示的SPI读取时,如何避免写入SPI寄存器。无论SDI (数据输入)信号在其最后8 (数据)位中有什么,无论三位表示与否, 是否将写入目标读取的地址寄存器在SCLK的第16个上升边缘,没有协议或信号指示正在读取而不是写入? 在Figure 46.SPI Read Bus Cycle Timing Diagram中,SCLK 2 to 1中的箭头是什么意思? 从SCLK到SDI的箭头是什么意思? LMH2832 SPI寄存器如何在不写入的情况下读取?

谢谢Chris Raynolds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    SPI写入总线周期与读取周期的配置差异基于SCLK第一个上升沿期间SDI引脚上锁的数据。 在时序图中,SDI首先发送图45中的低位以配置到写入总线周期,然后发送图46中的高位以配置到读取总线周期。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢哈桑花时间指导我完成我应该知道的事情。