请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH2832 尊敬的TI支持人员,请参阅LMH2832规范第22页,“编程(续)”,图45。 SPI写入总线周期计时图和图46. SPI读取总线周期计时图。 在执行图46中所示的SPI读取时,如何避免写入SPI寄存器。无论SDI (数据输入)信号在其最后8 (数据)位中有什么,无论三位表示与否, 是否将写入目标读取的地址寄存器在SCLK的第16个上升边缘,没有协议或信号指示正在读取而不是写入? 在Figure 46.SPI Read Bus Cycle Timing Diagram中,SCLK 2 to 1中的箭头是什么意思? 从SCLK到SDI的箭头是什么意思? LMH2832 SPI寄存器如何在不写入的情况下读取?
谢谢Chris Raynolds