请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA381 您好,
我正在为电池组应用寻找基于并联的过流保护解决方案。 INA381数据表中的图50符合客户需求。 Pack+的标称电压为~ 50V,因此将在低压侧实施电流感应功能。
INA381在数据表中指定了-0.3V负共模电压限制。 但是,在这种蓄电池保护电路中,在过流切断过程中,Pack-端子上会有一些负摆动。 我认为在INA381 GND上添加一些肖特基夹子可以解决这种情况。 您能否帮助分享一些关于在INA381 in+/in-引脚上夹紧负摆动的想法?
培正。