This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:负共模瞬变钳位

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765709/ina381-clamp-for-negative-common-mode-transients

部件号:INA381

您好,

我正在为电池组应用寻找基于并联的过流保护解决方案。 INA381数据表中的图50符合客户需求。 Pack+的标称电压为~ 50V,因此将在低压侧实施电流感应功能。

INA381在数据表中指定了-0.3V负共模电压限制。 但是,在这种蓄电池保护电路中,在过流切断过程中,Pack-端子上会有一些负摆动。 我认为在INA381 GND上添加一些肖特基夹子可以解决这种情况。  您能否帮助分享一些关于在INA381 in+/in-引脚上夹紧负摆动的想法?  

培正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Peieng,

    我有一篇关于电流感应放大器的确切需求的常见问题帖子。 下面是有关此问题的链接,讨论了可用的一般选项。 请注意,在我在这里介绍的解决方案中,我包括10Ω Ω 电阻器,以限制电流进入电阻二极管,但客户可能需要考虑直接在输入IN+和IN-处添加另一对10Ω Ω 电阻器。 这将限制进入器件的电流,从而帮助提高稳定性。 我在下面列出了我所建议的内容的示意图。 我尚未证明这将起作用,或者有齐纳二极管提供正确的反向偏压分解来支持这一功能。 我了解此原理图,以便客户了解我尝试使用额外的输入电阻器提出的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peieng,

    自您上次发布以来已有两周多,因此您的问题似乎已得到解决。 现在我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题,您可以回复以重新打开它,或使用新问题启动新线程。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    Peter的总结非常有帮助。 由于我现在正处于新年假期,因此对延迟回复表示歉意。 如有必要,我将再次与你讨论。 非常感谢您的帮助!

    培正。