This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:读写寄存器

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5056A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763384/lm5056a-read-and-write-register

部件号:LM5056A

尊敬的团队:

客户正在使用LM5056A进行电源管理,他们读取所有 寄存器并发现所有寄存器都是0xFFFF。

在系统上,首先确认设备已被捕获,但每个寄存器的数据读取都是0xFFFF,下图是读数波形。

您对该设计有什么意见吗? 或任何建议? 谢谢你。

例如:

1.读取0x19寄存器,根据下面的数据表,默认值应为0,但我们读取的是0xFFFF

2.写入0x43寄存器,无法写入,写入0x0,但仍读取0xFFFF。

e2e.ti.com/.../0116.pdf

巴西

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    随附PDF,如有必要,请检查schamatic。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    从示波器镜头中很难确定,但除了启动/停止外,SDA转换与SCL同时发生。 请确认是否正确。 如果是,这可能会导致竞争状况。 因此,设备可能会表现不正常。 请将SDA离子对移离SCL边缘足够远,以避免此类歧义。 从SCL较低的中点开始,是一个好的起点。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Guang:
    如何将SDA过渡充分移离SCL边缘以避免此类模糊性?
    巴西
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Guang:

     SDA的过渡似乎不是在SCL的同时发生的。  

    你还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    是的,确实如此。 您是否可以放大并检查每个边缘上的字节,即设备停止响应之前的字节? 我仍然怀疑该设备在交易过程中出现了某种通信顺序问题。 也许作为一项实验,我们可以将数据设置和保持时间增加到比几个100ns大得多的程度。 看看它是否有什么不同。 然后,我们可以与数据表计时表43进行比较。

    此外,这是否发生在多个设备上? 我们是否有可能遇到一个错误的问题?

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Guang:

    此问题发生在多个设备上。

    我们已经放大以检查每条边线。

    如下所示,在测试时,我们将不会看到不在规范中的reg地址,并且会看到受支持部件的0xFFFF。

    巴西

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    我再次查看了示波器镜头,没有发现任何错误。 主机可以区分有效和无效寄存器这一事实表明协议可能工作正常。 LM5056是否正常工作?

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    自您上次发布以来已有两周多,因此您的问题似乎已得到解决。 我现在将关闭该线程,但如果您有任何其他问题,您可以回复以重新打开它或使用新问题启动新线程。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ian:

    非常感谢。

    我们现在正是农历新年。

    假期结束后,我会与客户确认。

    巴西

    Kevin