尊敬的团队:
客户正在使用LM5056A进行电源管理,他们读取所有 寄存器并发现所有寄存器都是0xFFFF。
在系统上,首先确认设备已被捕获,但每个寄存器的数据读取都是0xFFFF,下图是读数波形。
您对该设计有什么意见吗? 或任何建议? 谢谢你。
例如:
1.读取0x19寄存器,根据下面的数据表,默认值应为0,但我们读取的是0xFFFF
2.写入0x43寄存器,无法写入,写入0x0,但仍读取0xFFFF。
巴西
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
客户正在使用LM5056A进行电源管理,他们读取所有 寄存器并发现所有寄存器都是0xFFFF。
在系统上,首先确认设备已被捕获,但每个寄存器的数据读取都是0xFFFF,下图是读数波形。
您对该设计有什么意见吗? 或任何建议? 谢谢你。
例如:
1.读取0x19寄存器,根据下面的数据表,默认值应为0,但我们读取的是0xFFFF
2.写入0x43寄存器,无法写入,写入0x0,但仍读取0xFFFF。
巴西
Kevin
您好,Kevin:
是的,确实如此。 您是否可以放大并检查每个边缘上的字节,即设备停止响应之前的字节? 我仍然怀疑该设备在交易过程中出现了某种通信顺序问题。 也许作为一项实验,我们可以将数据设置和保持时间增加到比几个100ns大得多的程度。 看看它是否有什么不同。 然后,我们可以与数据表计时表43进行比较。
此外,这是否发生在多个设备上? 我们是否有可能遇到一个错误的问题?
此致,Guang