This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320:输入为零时输出异常

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766958/opa2320-output-abnormal-when-zero-input

部件号:OPA2320

大家好,

以下示意图AD8539被OPA2320取代。 该电路用于测量IB+电流。

问题是,当输入为零时,可以按下图观察输出:

我不知道为什么输出会像这样? 是什么原因导致定期出现峰值?

感谢并期待您的回复!

赵国强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    很棒的莫尔模式 :-)

    如果TP10未连接到任何设备,OPAMP可能会振荡。 R7=100k对于电压随动件过高。 结合OPAMP的输入电容,将引入一个相位滞后,这会侵蚀相位裕度并使OPAMP振荡。

    TP10是否要连接到GND? TP10上有哪种连接?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    OPA2作为差分放大器连接,增益=100V/V OPA2电路稳定,相位余量为88度(假设TP10接地)。 OPA1 (随动件)稳定,相位余量为79度。
    注意,如果输入信号IB+为零伏,且TP10连接至GND,则放大器的输出应位于导轨上;因为放大器的输出摆动从GND限制为大约~10mV-~20mV。

    IB+上的预期输入电压范围是多少? TP10连接的电压是多少?
    -出现问题时,您能否使用示波器验证IB+处的输入电压?
    出现问题时,驱动OPA1 (缓冲输入AAD4)的电压是多少?

    谢谢,顺祝商祺!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    我们尚未收到您的回复,因此我们将关闭此线程。 如需进一步讨论,请回复。

    谢谢
    Dennis