This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:INA181A1电流感应放大器输出公式

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777854/ina181-ina181a1-current-sense-amplifier-output-formula

部件号:INA181
主题中讨论的其他部分: INA180

我已经阅读了在线可以找到的关于INA181A1电流感应放大器的所有信息。  我有一个5mOhm电流感应电阻器,一个ATtiny1634,一个5V电源,我想跟踪电路中的电流。  

我的问题是,我找不到任何关于将从输出引脚读取的电压应用到一个公式的参考,该公式将提供读取时通过电阻器的安培数。  

我找到了数以吨计的计算误差量,传感器电阻等的公式。  有人能告诉我将输出电压转换为安培的公式的正确方向吗?  

提前了很多时间。   账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bill,

    在您的负载下,将电流感应放大器的输出电压转换为安培电流是非常简单的。 请参阅INA181数据表的8.3 2部分,副本如下。 为了计算ILOAD,只需在给定公式中求解ILOAD。 这将产生以下公式:

    ILOAD =(Vout - Vref)/(Rsense *增益)

    请记住,这是一个理想的条件。 在实际系统中,各种错误源将影响您的测量结果,如我们的电 流感应放大器入门视频系列中所述

    如果这回答了您的问题,请单击"这解决了我的问题"按钮。 谢谢!

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Ian。 我阅读了数据表中的段落,但无法将其应用于我的单向应用程序。 我认为这可以奏效,但我对这个话题非常陌生,我无法确定。 你确实为我提供了一个有效的公式,再次非常感谢。

    此致,
    Bill Harper
    俄勒冈州的Junction市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    如果您只需要单向电流测量,您可以将Vref引脚接地,从而使方程式中的Vref术语转到0。 与设置Vref = vs/2相比,这使输出摆幅(以及动态范围)增加了两倍,这是双向应用的常见设置。

    您也可以考虑INA180,它是INA181的单向版本,内部Vref接地。

    此致,

    Ian Williams
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次打扰你伊恩...

    我对此感到很吃力,对公式有一些疑问...

    公式:ILOAD =(Vout - Vref)/(Rsense *增益)

    输出电压?   我读的值是817。  就公式而言,以下哪项是Vout? 读取1014值或读取1024-1014净值1014净值或(1024-1014)1014)/(1024/VS[VSS] 5.0)实际压降。  此列表中的正确选项是否应除以20 (增益)?  

    Rsense?  就 公式而言,我的电阻器为0.5米欧姆,以下哪一项是Rsense?  .5或.0005

    增益? 我的INA181A1记录为20 v/v  我将公式中的增益值设为20。

    ILOAD ?  结果为安培或毫安  

    感谢您迄今为止提供的所有帮助和建议。

    Bill Harper

    俄勒冈州的Junction市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,OBTW,我已将Vref连接到测试床上并为我的应用进行了规划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    我在Excel中为您制作了一个快速计算器: e2e.ti.com/.../INA181-Iload-Calculator.xlsx

    我不确定您所说的"值读取"是什么意思。 要计算负载电流,您需要使用某种类型的万用表(用于直流)或示波器(用于交流或瞬变)测量INA181输出(以伏特为单位)。 如果使用某种类型的模数转换器(ADC)进行采样,则需要根据ADC的属性将读数转换回电压。

    一般而言,对于这样的公式,您应该考虑基本单位,即电压的伏特数,电流的安培数和电阻的欧姆数。

    此致,

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Revised-INA181-Iload-Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发布了两张图片和一张Excel工作表。 没有看到Excel工作表通过,希望它能做到。 该表显示了与电路不匹配的计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7484.Revised-INA181-Iload-Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    整个测试平台(不是所有图片中的测试平台)是一个Arduino Atmega,使用针A0读取输出电压。 所使用的芯片是图中的INA181A1。 5.02v的外部电源正在为测试供电,并与Arduino共享接地。 成功测试后,使用的代码将被传输到运行在ATtiny1634U上的项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    您的印刷电路板布局和布线非常有问题。 请参见下面复制的INA181数据表中的图57。 分流器应位于非常靠近INA的位置,从分流板连接到INA输入的短对称印刷电路板轨迹。 这可确保最大程度地降低轨迹的寄生阻抗,并保持一致。 在您的系统中,有长PCB迹线和电线从分流器连接到INA输入。

    0.5 m 的这种极小的并联电阻使所有的痕量和线电阻相加并主导测量。 我建议您在进行任何进一步调试之前重新进行PCB布局以满足这些要求。

    我还建议重新思考您的Rsense价值。 数据表的9.1 第2节很好地解释了如何根据负载电流和其他系统因素的范围选择Rsense值和INA增益。

    此致,

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    再次感谢您的帮助和丰富经验。

    正如我发送给您的示例所证明的那样,我很难理解数据表中信息的上下文。  我无法测量我的迹线和/或电线中的任何损耗。  我以为我已经关注了数据表中的信息,尽管距离不如图中所示的那么近。  我现在可以预见我没有设备可测量的事情。  我理解您所说的话,您显然是正确的。

    当我重做测试电路时,我可能会有更多问题来尝试理解公式。

    再次感谢。

    账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    如果没有专门的电路,测量毫欧姆的分数是很困难的,而电路中的偏置电流的干扰可能会进一步导致问题。  

    如果您旋转PCB,我很乐意查看您的布局。

    此致,

    Ian Williams