主题:LMP9.1002万中讨论的其他部件
我有一个应用程序,它的气体传感器输出大约为5nA/ppm,我希望能够准确检测非常低的浓度(例如 1ppm)以及高浓度(例如 500ppm)。 成本和电源(电池应用)至关重要;我们的持续消耗不能超过10uA,成本也很重要,因此使用LMP9.1002万这样的集成性更强的部件会有问题。
我想将此部件与一个非常大的反馈电阻器(可能为39Mohm)配合使用,用于低ppm外壳,并与一个FET并行使用一个较小的电阻器(可能为680k),以便在更宽的范围内禁用它。 然后,读取TIA输出的MCU可以决定何时在它们之间切换。
我的问题是,在该部件上使用39米的反馈电阻器是否可行,并期望获得准确的读数?