This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8541:实际TIA限制

Guru**** 2390945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766022/tlv8541-practical-tia-limits

部件号:TLV8541
主题:LMP9.1002万中讨论的其他部件

我有一个应用程序,它的气体传感器输出大约为5nA/ppm,我希望能够准确检测非常低的浓度(例如 1ppm)以及高浓度(例如 500ppm)。 成本和电源(电池应用)至关重要;我们的持续消耗不能超过10uA,成本也很重要,因此使用LMP9.1002万这样的集成性更强的部件会有问题。

我想将此部件与一个非常大的反馈电阻器(可能为39Mohm)配合使用,用于低ppm外壳,并与一个FET并行使用一个较小的电阻器(可能为680k),以便在更宽的范围内禁用它。 然后,读取TIA输出的MCU可以决定何时在它们之间切换。

我的问题是,在该部件上使用39米的反馈电阻器是否可行,并期望获得准确的读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    在室温下,39m反馈电阻器不应在检测1ppm气体浓度时造成任何问题,因为即使1pA输入偏置电流的误差在输出处小于0.1mV。  但是,您需要考虑您的最高工作温度,以确定由偏置电流造成的最大误差。  此部件没有保修的偏置电流超过温度规格,但一般经验法则是温度每增加10°C,偏置电流就增加2倍。

    该放大器的设计基本上考虑了气体感应,因此我认为您可以继续选择此选项。  大多数气体传感器的温度不会超过50C,因此如果这与您的应用类似,您应该可以接受。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    IB (典型值)以100fA的形式给出,因此假设每10C为2x,意味着即使在55C时也应低于1pA。 1V/39Mohm = 25pA,所以听起来我们的状态很好。 我们可以有一种温度传感器来帮助消除温度影响,对吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该可以,但我不理解您的1V评论。 39米内的1V电压为25nA,而不是25pA。 因此PA偏置电流误差比您最初认为的误差百分比更小。

    祝您申请顺利。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬
    有一段时间没有新的条目,因此我将关闭此帖子。 如果您需要进一步帮助,请随时单击回复以重新打开帖子。
    卡盘