你好。
我需要一些帮助,以处理在您的网站上找到的旧项目。
我想建立一个微克刻度。 硬件不是一个大问题,但我需要知道从哪里可以获得微控制器的代码。
我还想知道驱动面板仪表电子元件的电源是否为+5 0-5 伏电源。 我在这个站点上找到了仪表控制电路,但没有用于连接微控制器和LCD至仪表电路的电路。
谢谢你。
Christiaan。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 ,Christiaan,
请提供您在TI.com上找到的这些电路的标识号。 同时提供您正在设计的产品的方框图,因为这将非常有助于确定所需内容。
如果您浏览TI的参考设计,您可能会发现一个与您想要设计的设计相匹配的设计。 其中许多参考设计包括软件/固件。 例如,TIPD188称重器的“产品”页面上提供了所有硬件和软件: http://www.ti.com/tool/TIPD18 。
我希望这有助于您的设计过程。 请记住,当您找到可能与您的要求类似的参考设计时,最终您仍需要编写自己的代码,或至少修改提供的代码。
为您服务,
~Leonard
伦纳德一日游
我是这个网站的新手,所以我不知道如何在这里粘贴链接或附件。每次我尝试,它只是给我一个有趣的屏幕,所以我尝试了它,希望它能起作用。
如果不起作用,请向我说明如何操作,或者我可以发送电子邮件至you.e2e.ti.com/.../5228.0118.Scale_5F00_Schematic.pdf
您好,Christiaan,
我有点困惑;您开始查询E2E线程: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/76.6772万 ,但您似乎已经回复了这一完全不同的线程。 两者是否相关?
要帮助学习如何使用E2E,请在顶部红色横幅上单击Forums (论坛),然后单击Site Support (站点支持)。 您将在列表顶部看到四个常见问题,请通读这些问题。
~Leonard
您好,Christiaan,
完全忘记这个原理图;它不是通向成功的最短的道路。 从(您选择的)微克传感器开始,使用他们建议的电路获得模拟电压或PWM或其输出的任何电压。 然后选择TI微控制器板 (您选择的)。 应该有微控制器以模拟或PWM读取的示例代码。 如果您需要有关该代码的帮助,请启动新的帖子。
您好,Christian:
是的。 所示电路可自行工作。 您需要*稳定*的参考电压,因此需要R6和U3。 不要只是将电源电压除下。 您需要为放大器正输入施加约1V的电压(取决于您的仪表移动)。 这将设置通过仪表移动的"零"参考电流。
仪表的移动安装在其侧面,因此,如果仪表是直立的,则"零"水平大约为20 % 全刻度。 因此,如果您使用1mA的仪表移动,则"零"将为200uA。 200uA (或您需要的任何电压)由R4和1V参考电压确定。 电流应尽可能低,以最大限度地减少线圈的自加热,但应足够高,以具有足够的动机"强度"来提升负载。
通过滑动光学传感器,使针(射束)处于水平位置,可实现称重器移动的实际机械"归零"。 无论电阻器当时的电压是多少,都是"零"(皮重)电压,应从实际测量值中减去。
在主板电路中,当按下“零”按钮时,有一个D/A生成一个类似的“零”电压,用来减去偏移。 放大器随后放大了两者之间的差异。
因此,如果"零"电压是,比如360mV,则D/A被设置为360mV,并且以下放大器只需放大差值-允许更大的测量分辨率(动态范围)。 此零电压应与1V参考电压相同。
例如,如果您尝试使用DMM测量R4上的360mV,您将需要使用DMM 2V刻度,这可能会为您提供1mV分辨率,以获得一个合适的DMM。 零电压会浪费您的仪表范围(动态范围)的360mV。
如果您在R5和另一个+360mV电源(电位计或D/A)之间连接DMM,则结果读数接近零,并且仪表现在将处于200mV甚至20mV刻度上,从而提供100uV或10uV分辨率。
因此,您基本上:
必须使用已知重量确定比例因子,其单位为V/mg或类似,并且完全取决于所使用的仪表移动。
我的刻度是每毫克360mV,或每微克360uV。 所以你可以看到,如果我不使零电压变为零,1mV和10uV分辨率之间的差异会有多大。
此外,如果您想要保持一致性,则必须将重量放在射束上的*精确*相同位置,以便与支点的距离相同。 否则,过远会导致读数较高,过远的内侧会导致读数较低(思考:杠杆)。 您必须在托盘或射束上标记一个“校准点”,并每次将重量直接放在它上面。 这就是平衡秤使用托盘的原因。
e2e.ti.com/.../lmp7702.pdfe2e.ti.com/.../lm4040_2D00_n.pdfGoodDay4040 Day Paul。
是的,您可以通过电子邮件与我联系。
我还有几个问题和数据表是关于我在南非发现的一个amp和U3。 请查看这些组件是否兼容。