This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微克刻度设计

Guru**** 2511755 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766772/microgram-scale-design

主题中讨论的其他部件:TIPD188

你好。

我需要一些帮助,以处理在您的网站上找到的旧项目。

我想建立一个微克刻度。 硬件不是一个大问题,但我需要知道从哪里可以获得微控制器的代码。

我还想知道驱动面板仪表电子元件的电源是否为+5 0-5 伏电源。 我在这个站点上找到了仪表控制电路,但没有用于连接微控制器和LCD至仪表电路的电路。  

谢谢你。

Christiaan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christiaan,

    您能否提供电路链路?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Christiaan,  

    请提供您在TI.com上找到的这些电路的标识号。  同时提供您正在设计的产品的方框图,因为这将非常有助于确定所需内容。  

    如果您浏览TI的参考设计,您可能会发现一个与您想要设计的设计相匹配的设计。  其中许多参考设计包括软件/固件。  例如,TIPD188称重器的“产品”页面上提供了所有硬件和软件: http://www.ti.com/tool/TIPD18 。  

    我希望这有助于您的设计过程。  请记住,当您找到可能与您的要求类似的参考设计时,最终您仍需要编写自己的代码,或至少修改提供的代码。

    为您服务,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伦纳德一日游

    我是这个网站的新手,所以我不知道如何在这里粘贴链接或附件。每次我尝试,它只是给我一个有趣的屏幕,所以我尝试了它,希望它能起作用。

    如果不起作用,请向我说明如何操作,或者我可以发送电子邮件至you.e2e.ti.com/.../5228.0118.Scale_5F00_Schematic.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christiaan,

    单击按钮"插入代码,附加文件等..."。 将光标移动到要插入文件的行。 然后单击输入框标题中的"回形针"("插入文件")按钮。

    如果它不能正常工作,请插入或添加一些空白行。 此处的"插入文件"功能有点奇怪...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christiaan,  

     我有点困惑;您开始查询E2E线程: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/76.6772万 ,但您似乎已经回复了这一完全不同的线程。  两者是否相关?   

    要帮助学习如何使用E2E,请在顶部红色横幅上单击Forums (论坛),然后单击Site Support (站点支持)。   您将在列表顶部看到四个常见问题,请通读这些问题。

    [FAQ] E2E入门

    [常见问题解答]如何在E2E上提问?

    [FAQ] E2E搜索高级提示和技巧

    [FAQ]在E2E上发布的指南是什么?

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    TIPD188是基于应变计的刻度的放大器,与我的"力位移"毫克刻度无关。

    整个电路板的VCC为+5V。 不需要"分体"耗材。

    主板中使用的VGA设备现在已过时。 但基本上它只是放大了VMeas输出并将其填充到了A/D中 INA伙计们可能会推荐一个好的替代VGA (PGA系列)。 使用的LMP8100 VGA有16个增益范围。 尽管我设计了两个VGA阶段,但最终只使用了一个VGA,它有16个增益范围。

    实际标度取决于所用的排料器运动。 其想法是,应用于"刻度"的重量越大(迫使针向下),将针移回水平位置所需的电流就越大。 所需电流由R5转换为电压。

    请关闭另一个线程。 我们可以继续在这里开展工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Paul。
    感谢您的回复。 我对仪表运动电路图非常感兴趣。
    我想知道几件事。 1根据我对电路图的理解,此电路可以与电源电路一起单独工作,但不需要微控制器。 使用DMM,您可以测量将针归零所需的毫伏,然后添加重量,使用DMM测量再次将针归零所需的电压差并计算重量。 2如果上述陈述正确,是否需要对电路进行任何更改才能完成此操作。 我最终看到了完整的电路图。我花了很长时间才在你的站点上找到它,这让我有点不明白。 我对100 % Accuracy不太感兴趣。 我需要很好的一致性。 #3是否会省略2p5V和U3?

    如果您对上述内容有任何疑问,请告诉我。 我需要权衡自己制作的小型模型零件。

    谢谢你。
    Christiaan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christiaan,

    完全忘记这个原理图;它不是通向成功的最短的道路。 从(您选择的)微克传感器开始,使用他们建议的电路获得模拟电压或PWM或其输出的任何电压。 然后选择TI微控制器板 (您选择的)。 应该有微控制器以模拟或PWM读取的示例代码。 如果您需要有关该代码的帮助,请启动新的帖子。

    http://www.ti.com/tools-software/launchpads/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    是的。 所示电路可自行工作。 您需要*稳定*的参考电压,因此需要R6和U3。 不要只是将电源电压除下。 您需要为放大器正输入施加约1V的电压(取决于您的仪表移动)。 这将设置通过仪表移动的"零"参考电流。

    仪表的移动安装在其侧面,因此,如果仪表是直立的,则"零"水平大约为20 % 全刻度。 因此,如果您使用1mA的仪表移动,则"零"将为200uA。 200uA (或您需要的任何电压)由R4和1V参考电压确定。 电流应尽可能低,以最大限度地减少线圈的自加热,但应足够高,以具有足够的动机"强度"来提升负载。

    通过滑动光学传感器,使针(射束)处于水平位置,可实现称重器移动的实际机械"归零"。 无论电阻器当时的电压是多少,都是"零"(皮重)电压,应从实际测量值中减去。

    在主板电路中,当按下“零”按钮时,有一个D/A生成一个类似的“零”电压,用来减去偏移。 放大器随后放大了两者之间的差异。

    因此,如果"零"电压是,比如360mV,则D/A被设置为360mV,并且以下放大器只需放大差值-允许更大的测量分辨率(动态范围)。 此零电压应与1V参考电压相同。

    例如,如果您尝试使用DMM测量R4上的360mV,您将需要使用DMM 2V刻度,这可能会为您提供1mV分辨率,以获得一个合适的DMM。 零电压会浪费您的仪表范围(动态范围)的360mV。

    如果您在R5和另一个+360mV电源(电位计或D/A)之间连接DMM,则结果读数接近零,并且仪表现在将处于200mV甚至20mV刻度上,从而提供100uV或10uV分辨率。

    因此,您基本上:

    1. 机械地将刻度归零,以使光束保持水平
    2. 测量R5两端的电压-这是Vzero
    3. 施加重量
    4. 重新测量R5上的VOotlage -这是Vloaded
    5. Vtare = Vloaded - Vzero
    6. 重量= Vtare *标量因子

    必须使用已知重量确定比例因子,其单位为V/mg或类似,并且完全取决于所使用的仪表移动。

    我的刻度是每毫克360mV,或每微克360uV。 所以你可以看到,如果我不使零电压变为零,1mV和10uV分辨率之间的差异会有多大。

    此外,如果您想要保持一致性,则必须将重量放在射束上的*精确*相同位置,以便与支点的距离相同。 否则,过远会导致读数较高,过远的内侧会导致读数较低(思考:杠杆)。 您必须在托盘或射束上标记一个“校准点”,并每次将重量直接放在它上面。 这就是平衡秤使用托盘的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Paul。
    我现在有点困惑。 我阅读了您的帖子(2013年7月31日5: 19 PM),为了获得最佳结果,您必须测量V meas TP5和1伏混响输入TP3之间的电压,但现在我必须通过电位计测量R4和另一个+360 mV电源之间的电压??????? 在何处以及如何更改电路以执行此操作?从何处获得+360 mV?
    TP1和V CC,C5 c80.51万 pf至接地和TP2 2.5 V的用途是什么? 我假设没有微控制器电路就不需要2P5V连接点,但绝对需要V CC R6和U3。 TP4的用途是什么?
    放大器的+输入所需的稳定1伏参考电压是通过R6,U3和R3或单独电源获得的相同电源,还是通过电位计获得的2p5V电压。 (可变电源。 )?
    我注意到电源的所有接地点都有电容编号和值,仪表运动电路接地点也有电容编号和值,所以我假设匹配值相互连接(通用接地)? 我假设没有微控制器电路,脐带P1上的引脚5未使用? (对我来说,它看起来像一个公共接地,与引脚1和引脚4相同。)

    其余的赛道和你的解释对我来说很有意义。

    谢谢你。
    Christiaan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christiaan,

    哎呀...上面我说的是R4 -我指的是R5 -计量器线圈后面的1000欧姆电阻器。 也许这是您的困惑。 抱歉...我将更正上面的文本。

    我们需要将此论坛脱机,因为此论坛是针对TI产品的,而这并不是指任何特定的TI器件。 您是否介意我通过您注册的电子邮件地址与您联系以继续? 如果是,请单击"已解决"按钮以关闭此线程。

    仪表移动有电阻,会降低一定的电压。 因此,根据测量计线圈的下降情况,安培输出(1V)和R4顶部的值将不同。 1V可能需要根据排料器驱动改变。

    R5在无负载情况下的电压为"零"电压。 这取决于您的特定排料器运动。 这是您需要从后续测量中减去的电压。

    这个项目是我在Altuim Designer中为原理图和PCB布局做的第一个项目,在我们拥有完整的库之前,我还在学习。 因此我使用了"通用"符号和剪切粘贴,其中一些表面安装封装类型仍然显示(C0805,C1210),我没有隐藏它们。 因此您可以忽略这些-它们是占地面积参考。

    C5100p盖是用于电流的陶瓷电源旁通盖-我只需要垫,没有更改值(所有陶瓷旁通盖都是0.1uF)。

    “CAP”是电源连接器,“Arrows”(-<)是板外节点连接器。 如果具有相同的名称,则所有连接在一起(不可见)。 因此,所有"VCC"三通"都连接在一起,所有GND都连接在一起(电路中只有一个GND)。 左侧的2p5V <--连接至“脐带”连接器的引脚3。 Vmeas和引脚6相同。 这在原理图中很常见,可最大程度地减少混乱。

    原理图上的所有电源均由VCC (5V)供电。 一个5V电源可为板上的所有设备供电。

    2.5V电压由R6和U3从VCC线路生成。 2.5V电压被传递到主板,以向D/A转换器参考输入供电。

    TP是测试点-小挂钩,您可以用夹子夹住,用仪表或示波器进行测量。 这比用探针探测电流表上的单个针脚要好,并且可能会出现针脚打滑和短路。 它们不是操作所必需的,但在故障排除时确实非常方便(以及良好的实践-即使它只是一个空焊盘或探头)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmp7702.pdfe2e.ti.com/.../lm4040_2D00_n.pdfGoodDay4040 Day Paul。

    是的,您可以通过电子邮件与我联系。

    我还有几个问题和数据表是关于我在南非发现的一个amp和U3。 请查看这些组件是否兼容。