This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:一个运算放大器提供正确的增益2,而另一个运算放大器不提供

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7322, OPA1622, TLV376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777757/lm7322-one-op-amp-gives-a-correct-gain-of-2-while-the-other-does-not

部件号:LM7322
主题中讨论的其他部件: OPA1622TLV376

你(们)好

我正在使用LM7322QMA/NOPB,这是一个双运算放大器。  我在非反相配置中连接了两个运算放大器,并且使用402欧姆电阻器将增益设置为2。   

例如,如果我在输入第一个运算放大器1.8 电压时申请,我得到   的3.6 电压是正确的

如果我在第二个运算放大 器1.8 伏特的输入处应用, 我得到  的是2.8 伏特,而不是3.6 伏特。


您知道吗´原因是什么? 为什么会发生这种情况

我想要高输出运算放大器,这就是我使用此运算放大器的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ayyaz,

    您是否可以附加示意图? 输出上的负载是多少?

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试DRAM 45 mA电流。 我可以从第一个运算放大器中提取,但不能从第二个运算放大器中提取
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ayyaz。 如果您可以附加一个原理图,这样我们就不必对您的设计做任何假设,这将非常有用。 在点击"回复"以附加图像后,您可以使用右下角的"插入代码,附加文件等..."链接。

    您的供电电压是多少?

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者您可以推荐一些duál Ω 运算放大器,它们可以从两个运算放大器中至少消耗50mA的电流? 我想在增益为2的非反相配置中使用运算放大器。 一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                            RL = 50欧姆,I =输出/50,增益=2

                                                    Cho                                                                              Ch1             

    输入(伏特) 0.128                                                                                                    (电压) 0.128                                      

    Output (Volts) 0.257                                                                                                 (输出(伏特)) 0.254

    输出(理想) 0.256                                                                

    电流(mA) 5.14                                                                                               5.08

     

    输入(伏特) 0.256                                                                                                     (电压) 0.256                                      

    Output (Volts) 0.512                                                                                                 (输出(伏特)) 0.509     

    输出(理想) 0.512                                                                          

    Current (mA) 10.24                                                                                                  (电流(mA)) 10.18

     

    输入(伏特) 0.5                                                                                                          (电压) 0.5                                 

    Output (Volts) 0.998                                                                                                 (输出(伏特)) 0.994         

    输出(理想) 1.0                                                                      

    Current (mA) 19.96                                                                                                    (电流(mA)) 19.88

     

    输入(伏特) 1.0                                                                                                    1.0                                  

    Output (Volts) 1.996                                                                                                 (输出(伏特)) 1.960         

    输出(理想) 2.0                                                                      

    Current (mA) 39.32                                                                                                    (电流(mA)) 39.2

     

    输入(伏特) 1.257                                                                                                     (电压) 1.257                                  

    输出(伏特) 2.363                                                                                                  2.356   

    输出(理想) 2.514                                                               

    Current (mA) 47.26                                                                                                    (电流(mA)) 47.12

     

     

    输入(伏特) 1.257                                                                                                     (电压) 1.257                                  

    Output (Volts) 2.363                                                                                                 (输出(伏特)) 2.356   

    输出(理想) 2.514                                                               

    Current (mA) 47.26                                                                                                    (电流(mA)) 47.12

     

     

    输入(伏特) 1.816                                                                                                      (电压) 1.816                                  

    Output (Volts) 2.732                                                                                                 (输出(伏特)) 2.724   

    输出(理想) 3.632                                                               

    Current (mA) 54.64                                                                                                    (电流(mA)) 54.48

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ayyaz,

    如果负载为50Ω Ω,所需输出电压为3.6V,则运算放大器必须通过超过规格的负载提供72mA,这将导致输出电压不正确。

    尝试将负载更改为100Ω Ω,然后查看两个放大器是否可以支持3.6V输出。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忘记第一封电子邮件,我会给您发送原理图和Word文件。 我再问一个问题,如果你看到我的Word文件,你可以看到我是否对两个运算放大器都施加了1.816 电压,我得到了2.732V的第一个运算放大器,我得到了2.724 的第二个运算放大器。 我的增益为2,因此我应该在两个运算放大器上获得3.632 电压。

    我发现,如果我尝试消耗超过20mA的电流,两个运算放大器不会提供2的增益。

    请告诉我,我可以从两个运算放大器中消耗超过20mA的电流吗? 我发现直到20mA,两个运算放大器都工作正常,虽然第二个没有第一个好,但也可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ayyaz,

    我没有看到附加的Word文件。 但是,您对20mA的评论让我有点困惑。 如果输出电压为2.724V,则您的运算放大器输出电流为54mA,这就是输出电压未正确调节的原因。

    您是否可以将负载电阻提高到75Ω Ω 或100Ω Ω,并查看这是否允许您获得正确的输出电压?

    您的供电电压是多少?

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    您没有得到原理图? 在原理图中,您可以看到电源电压是+5V,我使用的是单电压。  我不想更改负载电阻,应将其固定为50欧姆。


    我只想更改输入电压,我希望增益为2。   示例:输入电压= 1.816V ,我给出的增益为2,这意味着我应该在输出 3.632V时获得,但我获得的是第一个运算放大器2.732V,第二个运算放大器2.724V。 我的电流输出电流为54.64mA,但我希望电流3.632 /50 = 72mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayyaz,

    很抱歉,我查看了示意图,但错过了贴有标签的电源电压。 LM7322不能提供72mA的电流。 在漏电条件下,数据表输出电流限制仅为65mA。

    如果您只想选择另一个器件,请查看OPA1622或TI的功率放大器之一: www.ti.com/.../overview.html

    否则,您也可以考虑添加晶体管输出级,这将显著增加您的电流输出。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ayyaz,

    我要添加晶体管缓冲级,正如Paul已经建议的那样:

    e2e.ti.com/.../ayyaz1.TSC

    R3将TLV376的输出与任何电容负载隔离开来。 C2是一个相位引线电容,可恢复相位裕度。 如果没有此相位导线电容,电路会显示振铃较重,并可能变得不稳定(见下文)。 R2具有最小负载,如果R7断开,则保持TLV376的反馈回路运行。 R1提供电流限制,帮助T1在输出对地短路时仍能保持运行。 在这种情况下,T1需要散热片以保证良好的冷却效果。  

    以下模拟显示了如果省略了相位引线电容会发生什么情况:

    相位余量被显著侵蚀,步进响应显示振铃较重。

    Kai