你(们)好
我必须在-28V和+28V之间生成NRZ信号值
输出电流必须至少为2.5 A
我选择了TO220封装中的OPA541,我“在+32/-32 V下为其供电
它在附加模式下工作(信号输入+接通相位信号针脚-)
还不错,但是…
我需要的是具有20us (10us 28V和10us -28V)周期的方形
这种模型似乎对带宽限制太大(我获得了几乎一个三角形...)
那么,您能确认我的规格吗? 如果我降低增益,我能有更多的带宽吗?
还有其他要向我提出的建议吗?
谢谢
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我必须在-28V和+28V之间生成NRZ信号值
输出电流必须至少为2.5 A
我选择了TO220封装中的OPA541,我“在+32/-32 V下为其供电
它在附加模式下工作(信号输入+接通相位信号针脚-)
还不错,但是…
我需要的是具有20us (10us 28V和10us -28V)周期的方形
这种模型似乎对带宽限制太大(我获得了几乎一个三角形...)
那么,您能确认我的规格吗? 如果我降低增益,我能有更多的带宽吗?
还有其他要向我提出的建议吗?
谢谢
此致
你(们)好
我的请求在当前值方面降低了(现在约为1 A)
我已经对原理图进行了测试
我没有找到我订购和组装的OPA541AP的SPICE模型.. 我只在网上找到了TO3封装中的老型号Burbrown,因此引脚是不同的
我的型号是否有TO220型号
2个生成器3.3 V以模拟我未来的逻辑..
在这个原理图上获得大约8个,在这个原理图上获得大约10个
设计很好,但是…
这是否正常? 通常我认为它是AB类放大器,所以它不应该这么热?
2.输出电压约为28V,无任何负载或高负载(10 MAMP)
1 A时约为26 V,甚至24 V。
如果我阅读数据表,它应该是VS-4V最小值...那么为什么???
3.输出电阻应限制在1.5 A左右,但在测试时,限制为1 A。
4-限制输出电压下降和波形完全存储后是否正常?
您是否提供了一些信息来改进我的应用程序?
提前感谢
此致
您好Claverie:
关于您的问题和意见:
我已经对原理图进行了测试
我没有找到我订购和组装的OPA541AP的SPICE模型.. 我只在网上找到了TO3封装中的老型号Burbrown,因此引脚是不同的。 我的型号是否有TO220型号:
OPA541 PSpice型号可在产品网页上找到:
它采用运算放大器行业标准5引脚排列:
引脚1 同相输入
引脚2 反相输入
针脚3 正极电源
针脚4 负极电源
引脚5 输出
这肯定比实际产品总共11个有源引脚中的9个引脚要少。 在这种情况下,电气模型 并不特定于封装类型。
2个生成器3.3 V以模拟我未来的逻辑..
在这个原理图上获得大约8个,在这个原理图上获得大约10个
设计很好,但是…
1.即使在2个发电机关闭(接地)的情况下,放大器也会加热很多。这是正常吗? 通常我认为它是AB类放大器,所以它不应该这么热?
使用 +/-32 V电源时,静态功耗约为1.3 瓦,如果设备未安装到良好的散热器上,则会变热。 使用DSO检查输出,确保 运算放大器 不会振荡。
2.输出电压约为28V,无任何负载或高负载(10 MAMP)。 1 A时约为26 V,甚至24 V。 如果我阅读数据表,它应该是VS-4V最小值...那么为什么???
输出晶体管具有集电极到发射极的电阻。 输出提供的电流越大 ,晶体管集电极至发射器的压降就越大,从而降低输出实际摆动到电源轨的距离。 您正在使用约1安培的输出电流,并且从电源导轨上摆动的电流限制为约2.5 至3 V。 请参阅以下数据表图形:
3.输出电阻应限制在1.5 A左右,但在测试时,限制为1 A。
检查RCL电阻器的容差,确保其功率消耗足够高。 OPA541和RCL电阻器都有 温度系数。 请参阅8.1 应用信息部分和数据表中的图8 "电流限制与电阻限制与温度"图表。
4-限制输出电压下降和波形完全存储后是否正常?
是的。 一旦输出 电压达到 放大器的最大性能,运算放大器输出将进入饱和状态,并退出线性操作。 当发生这种情况 时,开环增益(AOL)崩溃,并且直流,交流和噪声性能都将严重降低。 运算放大器不再按 预期工作,因此在 指定的线性输入和范围内工作时,不能依赖运算放大器来提供获得的高性能。
您是否提供了一些信息来改进我的应用程序?
我认为您应该探索数字/功率MOSFET选项,因为该应用 似乎不需要线性解决方案。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好Claverie:
如果将示波器探头连接到OPA541反相输入(即求和接点),则会将该节点的探头电容加接地。 在执行此操作时, 会将时间延迟添加到从OPA541输出到输入的反馈路径中。 时间延迟(相当于相位延迟 )会将电路的相位余量降级到反馈变为正振的程度。
通过查看TI Precision Labs运算放大器系列,您可以了解有关运算放大器稳定性的更多信息。 其中有一节专门介绍运算放大器稳定性以及如何保持它。 您可以在此处找到系列:
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好Claverie:
OPA541引脚2是反相输入。 听起来就像操作运算放大器开环,在这种情况下,输出 将撞击一个或另一个输出导轨。 您表示它处于-32 V电压,如果它不是负载的漏电流,听起来很合理。
如果输出电压为-32V,则流经OPA541的唯一实际电流是工作电流,通常为20 mA,或最大25 mA。 100 k负载仅代表几百微安的电流,因此这并不重要。 将20 mA的工作电流乘以64 V (通过V+至V-引脚),将产生1.3 W的静态功率
封装箱温度的近似值为:
TC°= TA°+ PD∙θJC
使用17.4 °C/W的RθJC (顶部),接点到外壳(顶部)热阻和25°C的TA:
TC°= 25°C +(1.3 W)(17.4°C/W)= 47.6°C
在这种情况下,您提到OPA541没有安装在散热器上, 而且设备似乎会变得很热。 我不确定在这种情况下,RθJC (TOP)或RθJB Ω 接点对板热阻是否是正确的数字。 但设备似乎会 自动加热到您观察到的温度。
如果OPA541 过热,它将进入热关机状态。 根据数据表中的建议,该放大器应与散热器配合使用。
此致,Thomas
精密放大器应用工程