Other Parts Discussed in Thread: OPA541
你(们)好
我必须在-28V和+28V之间生成NRZ信号值
输出电流必须至少为2.5 A
我选择了TO220封装中的OPA541,我“在+32/-32 V下为其供电
它在附加模式下工作(信号输入+接通相位信号针脚-)
还不错,但是…
我需要的是具有20us (10us 28V和10us -28V)周期的方形
这种模型似乎对带宽限制太大(我获得了几乎一个三角形...)
那么,您能确认我的规格吗? 如果我降低增益,我能有更多的带宽吗?
还有其他要向我提出的建议吗?
谢谢
此致