尊敬的TI同事:
我的客户在LM6643上发现了一个测试故障:使用 PIN5 +的信号源输入,PIN7输出应根据以下客户电路放大到2倍,但实际上是高电平输出的故障。 但令我惊讶的是,PSpice仿真与此失败相匹配,仿真模型是否错误? 请帮助进行验证。
第二,客户后来 说在ICT测试过程中,3V电源直接 连接到PIN5,GND连接到针脚6,以验证PIN7上的"H"输出。 3V电源直接 连接到引 脚6,GND连接到引脚 5以验证引脚7上的"L"输出。 因此,如果此ICT流程 正常,如果不正常,如果这是可能导致输出失败的原因,您可以帮助评论一下。 请帮助评论一下。