主题中讨论的其他部件: OPA344
您好,
我的电路与“XTR117:Interface a XTR117 with a Photo晶体管and a MCU”(XTR117:带光电晶体管和MCU的接口)中描述的电路完全相同。
在我的设计中,光电晶体管只是光耦合器CNX82A的一部分,我使用它来使XTR117与控制电路分离。
问题在于,当前驱动程序不能在超过250欧姆的环路负载下工作,XTR117数据表不报告任何限制,也不报告任何根据负载的降额曲线。
我的表征结果在上图中报告。
在当前设计阶段,控件不是线性的,但这只是一个测试,正如您所看到的,这不是我的主要关注点。
我在以下条件下执行了相同的测试,但未检测到任何改进
- 在高达36V的不同电源条件下进行测试
- 使用不同的电阻值进行测试
- 使用不同NPN BJT,N-MOS进行测试
一旦电流输出切换至饱和值,输入上的任何操作都不能恢复正常操作。
我是否缺少一些注意事项?