This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:与电源顺序相关的问题

Guru**** 2803025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766654/ina226-the-power-sequence-related-question

部件号:INA226

大家好,

下面是我的客户的示意图。

电源序列为STB_3V3--12V_IN--VCC_3V3。

这是I2C电压供应——VBUS--—VS。

所以我想知道它是否会导致在VBUS和VS之前提供I2C引脚(SDA,SCL)的问题?

莱西

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Lacey,

    感谢您的详细解释。 我正在研究这个问题。

    那么SDA和SCL线是否通过上拉电阻器被拉至3.3V?

    最佳,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Lacey,

    我当时与同事说,在向装置供电之前,SCL/SDA线路应该完全正常。

    最佳,
    Peter Iliya