This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:OP365

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766623/opa365-op365

部件号:OPA365
问候语
我有 一个关于OPA365的问题,    我对数据表有点困惑
在数据表的第12页上,它建议OPA365在整个输入范围内提供卓越的共模性能,这种输入范围超过了两个电源导轨上的100 mV
我使用0至5V电源,这是否意味着共模 电压范围为-0.1V至5.1V。这是否意味着无需考虑余量? 0-5V时,输出摆幅是多少?
提前感谢您的帮助  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saad:

    是的,这是输入和输出轨对轨OPAMP。 一个重要的规范是共模抑制比。 该规范说明了在线性操作中,OPAMP实际可以处理的共模输入电压。 OPA365具有出色的数据:

    下图显示,OPA365的输出电压摆幅在导轨的10 mV以内:

    有关10k以外的其他输出负载,请参见数据表中的图7,8和9。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Saad:

    正确,共模输入范围超过数据表中所示的设备电源导轨。 该器件还具有轨对轨输出,与每个轨之间的典型摆幅为10mV,最大为20mV。 在您的情况下,输出范围为0.01V至4.99V。

    最佳,

    Hasan Babiker