请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766623/opa365-op365
部件号:OPA365问候语
我有 一个关于OPA365的问题, 我对数据表有点困惑
在数据表的第12页上,它建议OPA365在整个输入范围内提供卓越的共模性能,这种输入范围超过了两个电源导轨上的100 mV
我使用0至5V电源,这是否意味着共模 电压范围为-0.1V至5.1V。这是否意味着无需考虑余量? 0-5V时,输出摆幅是多少?
提前感谢您的帮助