大家好
我发现INA180A4 输入偏置电流在12V共模电压下为80uA,偏移电流约为0.05uA。 我对这两个参数有些关切。 在我看来,放大器的偏置电流如下:
所以如果我们想知道偏置电流和偏置电流如何影响输出偏置电压。 我们将使用以下方法计算它:
但对于我们的INA180A4设备,我对如何使用我们 的电气特性来计算输出误差有些困惑。 在我看来,偏置电流80uA用于输入+和输入电流,这是整个电路系统,而不是用于内部放大器,对吗?
所以如果我使用12伏共模电压,则采样电阻器为80欧姆。 我不能使用相同的方法来计算输出偏移电压。 我认为它应该是:80u ohm * 80uA* 200(增益0.128 UV。 对吗?我不确定我的方法是否适用于我们的设备参数。
非常感谢您的反馈。
最后一个INA180问题,客户刚度假回来。 我们需要一些时间与他们合作。
-Pengfei