This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:偏置电流至输出偏移电压

Guru**** 2398375 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773872/ina180-bias-current-to-output-offset-voltage

部件号:INA180

大家好

我发现INA180A4 输入偏置电流在12V共模电压下为80uA,偏移电流约为0.05uA。 我对这两个参数有些关切。 在我看来,放大器的偏置电流如下:

所以如果我们想知道偏置电流和偏置电流如何影响输出偏置电压。 我们将使用以下方法计算它:

但对于我们的INA180A4设备,我对如何使用我们 的电气特性来计算输出误差有些困惑。 在我看来,偏置电流80uA用于输入+和输入电流,这是整个电路系统,而不是用于内部放大器,对吗?

所以如果我使用12伏共模电压,则采样电阻器为80欧姆。 我不能使用相同的方法来计算输出偏移电压。 我认为它应该是:80u ohm * 80uA* 200(增益0.128 UV。  对吗?我不确定我的方法是否适用于我们的设备参数。

非常感谢您的反馈。

最后一个INA180问题,客户刚度假回来。 我们需要一些时间与他们合作。

-Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:

    电流源必须从输入连接到信号接地,而不是与输入串联。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pengfei,

    INA180是内置反馈电阻器的闭环。 当然,其中包含OpAmp。 输入偏置电流IB+和IB-是指流入器件引脚的电流。 它们与内部运算放大器的偏置电流不同。 因此,我们无法按照电路图所示进行类比。 但我想你已经意识到了这一点。

    您的陈述是正确的,即:“因此,如果我使用12V共模电压,则采样电阻器为80u欧姆。 我不能使用相同的方法来计算输出偏移电压。 我认为应该是:80u ohm * 80uA* 200(增益0.128 UV。” 此计算对第一个订单为真。 流经分流电阻器的IB将随输入差动电压(或分流电压)的大小呈线性变化。 但是,使用第一阶计算方法对绝大多数情况都是合适的,尤其是在具有如此低的并联电阻值的情况下。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pengfei,

    您上次发布已有几天,因此我认为您的问题已得到解决。 我现在将关闭此线程。 如果需要更多帮助,您可以回复以重新打开线程或在新线程中提出新问题。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang

    感谢你的帮助。 我们已经解决了这个问题。

    谢谢

    -Pengfei