在这两个线程中:
TI的答案各不相同,尽管它们并不完全相互约束。
我需要使用DAC而不是INA826S来控制相同的节点,作为替代操作模式(速度和短时脉冲波形干扰与我无关),因此我需要INA826S不仅关机,还禁用其输出。
在一个帖子中,它似乎只是一个关闭模式,没有任何保证,因此它可能不起作用,而在另一个帖子中,Marek谈到INA826S实际上被"禁用"并呈现高阻抗,就好像它是一个规范一样。
您是否能够确认哪一个是现实? 数据表似乎并未就此事发表自己的看法。
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在这两个线程中:
TI的答案各不相同,尽管它们并不完全相互约束。
我需要使用DAC而不是INA826S来控制相同的节点,作为替代操作模式(速度和短时脉冲波形干扰与我无关),因此我需要INA826S不仅关机,还禁用其输出。
在一个帖子中,它似乎只是一个关闭模式,没有任何保证,因此它可能不起作用,而在另一个帖子中,Marek谈到INA826S实际上被"禁用"并呈现高阻抗,就好像它是一个规范一样。
您是否能够确认哪一个是现实? 数据表似乎并未就此事发表自己的看法。
感谢你的帮助。
是的,INA826S中禁用功能的主要目的是将电流从典型200uA降至2uA (最大6uA)。 但要回答您关于在禁用模式下输出阻抗的问题,请查看下面的INA826S功能模糊图-我在关闭期间添加了红色小泄漏电流。 这些泄漏电流的实际大小取决于rg电阻器(从而增益)的值和电源电压,但在大多数情况下应低于1uA。
从输出端子到参考引脚,您将看到六个电阻器,总值为300k plus rg,小泄漏电流和输出电压有效浮动。 但在输出端连接电阻负载(偶数电压表)会倾向于将输出电压沿负载另一侧连接的方向移动。 如果您在Vout和接地之间连接一个低值电阻,Vout将在接地时几乎崩溃,但如果您将其连接到任一导轨,Vout将接近各自的导轨。 如果您在输出电压之间连接高值电阻器,它将创建一个具有~300k内部输入电阻的分压器,输出电压将仅在负载另一侧连接的方向上部分移动。
在关闭模式下,输出不响应输入信号,而是根据内部泄漏电流自我偏置。 但是,在输出由交流信号驱动的情况下,根据应用交流信号的频率,输出将因输出晶体管的寄生电容而改变其输出阻抗-尽管在禁用模式下输出级缺电, 仍然存在一些连接电容器,它们会影响实际交流输出阻抗。 当然,驱动导轨上方或下方的输出将打开ESD钳位二极管。 总之,只要您使用低阻抗源驱动输出,并且在不同通道之间留出足够的时间,使禁用通道在启用其他通道(最小60US)之前实际变为高阻抗(最小10us),您就应该能够在多路复用应用中使用INA826S。