This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826S:关闭模式阻抗,确定答案?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765816/ina826s-shutdown-mode-impedance-definitive-answer

部件号:INA826S

在这两个线程中:  

TI的答案各不相同,尽管它们并不完全相互约束。  

我需要使用DAC而不是INA826S来控制相同的节点,作为替代操作模式(速度和短时脉冲波形干扰与我无关),因此我需要INA826S不仅关机,还禁用其输出。  

在一个帖子中,它似乎只是一个关闭模式,没有任何保证,因此它可能不起作用,而在另一个帖子中,Marek谈到INA826S实际上被"禁用"并呈现高阻抗,就好像它是一个规范一样。  

您是否能够确认哪一个是现实? 数据表似乎并未就此事发表自己的看法。  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    我认为关闭功能的主要目的是降低INA826S的电源电流,而不是支持多路复用应用。 如果数据表未指定关闭期间的输出阻抗与应用的输出电压,那么我不会依赖输出满足您的需求。

    当然,关闭芯片,此时输出级将导致高电阻输出阻抗。 数据表中的图61和62显示,输出电压在10k负载下降至0V,这表明输出本身不会产生电压,并呈现高输出阻抗。 但有趣的问题是,当您对其施加信号电压时,输出是否保持高电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >我认为关闭功能的主要目的是降低INA826S的电源电流,而不是支持多路复用应用。 如果数据表未指定关闭期间的输出阻抗与应用的输出电压,那么我不会依赖输出满足您的需求。

    这也是我的想法,但多路复用器的备份意味着空间的备份,所以考虑到第二条线程中写了什么,我认为值得一问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,INA826S中禁用功能的主要目的是将电流从典型200uA降至2uA (最大6uA)。  但要回答您关于在禁用模式下输出阻抗的问题,请查看下面的INA826S功能模糊图-我在关闭期间添加了红色小泄漏电流。  这些泄漏电流的实际大小取决于rg电阻器(从而增益)的值和电源电压,但在大多数情况下应低于1uA。

    从输出端子到参考引脚,您将看到六个电阻器,总值为300k plus rg,小泄漏电流和输出电压有效浮动。 但在输出端连接电阻负载(偶数电压表)会倾向于将输出电压沿负载另一侧连接的方向移动。  如果您在Vout和接地之间连接一个低值电阻,Vout将在接地时几乎崩溃,但如果您将其连接到任一导轨,Vout将接近各自的导轨。  如果您在输出电压之间连接高值电阻器,它将创建一个具有~300k内部输入电阻的分压器,输出电压将仅在负载另一侧连接的方向上部分移动。

    在关闭模式下,输出不响应输入信号,而是根据内部泄漏电流自我偏置。  但是,在输出由交流信号驱动的情况下,根据应用交流信号的频率,输出将因输出晶体管的寄生电容而改变其输出阻抗-尽管在禁用模式下输出级缺电, 仍然存在一些连接电容器,它们会影响实际交流输出阻抗。  当然,驱动导轨上方或下方的输出将打开ESD钳位二极管。  总之,只要您使用低阻抗源驱动输出,并且在不同通道之间留出足够的时间,使禁用通道在启用其他通道(最小60US)之前实际变为高阻抗(最小10us),您就应该能够在多路复用应用中使用INA826S。