This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:使用LM393的施密特触发器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765764/lm393-schmitt-trigger-using-lm393

部件号:LM393
主题中讨论的其他部件: TLV1701

大家好,

我需要使用LM393比较器的施密特触发器,该比较器可以使用5V的单电源。

上跳闸点为1V,下跳闸点为0.45V。

请任何人为上述规格设计schimtt触发器

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议您浏览此文档,详细说明在设计中实现滞后的设计步骤: www.ti.com/.../tidu020a.pdf

    附加的是通过TINA构建的快速电路I,使用TLV1701实现滞后。 LM393与此设备相对应(除了信道数之外)。 电阻值仍需微调,以满足您的1V VOH和0.45 音量,您需要找到真实的值电阻器,但这应该是一个良好的开端。

     e2e.ti.com/.../8551.TLV1701_5F00_Hysteresis.zip</s>1701

    此致,
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,这适用于反相输出,您只需在信号和滞后分频器之间切换输入即可实现非反相输出。

    此致,
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Jonathan

    感谢您的协调。我将深入介绍您的参考文档。

    谢谢,此致

    Sunil