This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549的非线性工作

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764390/opa549-non-linear-working-of-opa549

部件号:OPA549

您好,

我创建了一个基于OPA549的线性电源(下面的方案),如果没有一个问题,它将完美工作。 当我为具有-5V和15V的放大器OPA549供电时,一切都正常。 我的意思是输出电压是直接电压。 当我为它提供-5V和30V线性输出时,我在示波器上看到了切换模式(也在下面)。 我可以看到,OPA549正在使用高频率关闭和关闭输出。 我认为这可能是一个热问题,但我确实使用了散热器,散热器正在冷却放大器,所以这不是问题。 供应不是问题,因为我尝试以两种不同的方式供应,结果相同。 是否有人遇到同样的问题?

Patryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patryk:

    您将什么电容负载连接到OPA549的输出?

    OPA549是OPAMP,运算放大器不喜欢大电容负载。 有限负载电容可通过Zobel网络R6,C8来处理。 但较大的电容负载会导致不稳定。

    修改R6和C8时是否看到变化?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我有几个高功率电阻器。 在我的测试期间,我使用一个,两个或三个连接在4,7k Ω 系列电阻器中的电阻器。 我看到当我连接负载时,三个电阻器- 14,1kOhm,电源电压超过15V,问题不存在,但当我连接两个电阻器- 9,6kOhm时,会发生切换。


    更换R6和C8是否是一个问题。


    Patryk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patryk:

    输出端绝对没有电容负载? 然后删除Zobel网络进行测试。 对于非常快的回转输入信号(例如,在快速打开期间),Zobel网络可能会导致额外的负载电流峰值!

    是否确定OPA549没有过热? ES引脚是什么意思?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai

    绝对无电容负载。 明天,我将移除Zobel网络,重点关注E/S引脚。 OPA549由小型风扇持续冷却,并连接到散热器。 它不应该是加热的。

    非常感谢Kai的关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patryk:

    当我仔细检查您提供的DSO输出电压和电流图像时,OPA549似乎正在进入重复热关闭/恢复模式。 当输出晶体管接点达到约160 C时,关闭会发生,然后在关闭时冷却至低于140 C,然后重新打开,直到接点再次加热。 基本上,这是热开/关振荡。

    TO-220封装本身无法散热,但在发生热关机之前只有几瓦。 您确实提到使用散热器和小型风扇,但这并不能告诉我们它是否足以满足输出功率条件。 DSO波形显示2安培的输出电流,您可以指示当V+电源从+15 V到+30 V时发生振荡。OPA549的内部功耗随着电源电压的增加而肯定会更高,从而增加产生的热量。

    如果仍有问题,能否捕获安装在散热器(和风扇位置)上的OPA549的图像以便我们查看? 此外,如果您有散热器规格,它们将会很有帮助。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程