请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA549 您好,
我创建了一个基于OPA549的线性电源(下面的方案),如果没有一个问题,它将完美工作。 当我为具有-5V和15V的放大器OPA549供电时,一切都正常。 我的意思是输出电压是直接电压。 当我为它提供-5V和30V线性输出时,我在示波器上看到了切换模式(也在下面)。 我可以看到,OPA549正在使用高频率关闭和关闭输出。 我认为这可能是一个热问题,但我确实使用了散热器,散热器正在冷却放大器,所以这不是问题。 供应不是问题,因为我尝试以两种不同的方式供应,结果相同。 是否有人遇到同样的问题?