This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:为什么输出是双精度?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765694/ina826-why-is-the-output-double

部件号:INA826

您好,

我有一个简单的INA826连接到信号发生器,INA826的参考引脚由~1.6V驱动,因此该零件将输出偏移1.6V。  我用两个40mVpp正弦波驱动输入,它们有180度的相位,并且两个正弦波的偏移都是~990mV。  我只想测试输入并验证部件是否正常工作。  它似乎工作可靠,但我不明白为什么输出的差异是输入的两倍。  我的理解是,放大器产生输入差乘以增益。  在我的方案中没有rg (根据数据表建议,增益引脚保持打开状态),但我没有得到1V/V输出。  我还注意到,更改其中一个输入信号的偏移量只会改变输出中的偏移量。  在相同的直流偏移量下,当两个40mVpp的相位正弦波时,我希望输出也是40mVpp,但它是80mVpp。  我在这里错过了什么?   

我附上了示意图的屏幕截图和范围的屏幕截图。

示意图:

VCCA = 3.3V

输入为40mVpp正弦波180度相位,直流偏移~990mV。  两个输入正弦波具有相同的直流偏移。

CH1_VREF (826上的参考针脚)设置为1.6V。

范围捕获:

黄色和绿色迹线是1kHz 40mVpp输入正弦波。  橙色波形是在J6处测量的826的输出(J6只是输出处的测试点)。  示波器捕获中的白色水平线是输出的偏移量(橙色轨迹)。  这似乎是有意义的,因为输出上的零点看起来像是反相和非反相输入交叉的位置。  

在概念上,增益为1且VIN+=至+20mV且VIN-=-20mV时,输出电压应为40mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robbie:

    20mV -(- 20mV)= 40mV。 换言之,两个相位外40mVpp信号提供80mVpp信号。 所以,一切都很好。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我明白了。 我第二次猜测自己。 感谢您的参与!