请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773313/lmv342-lmv342
部件号:LMV342主题中讨论的其他部件: LMC6482, LMC6492
您好,
我正在为我的其中一个设计设计精密整流器电路。 这里输入来自电流感应变压器,使用差分放大器将其转换为单端。
我正在使用精密整流器将交流电转换为直流电。 请查找连接的电路。 使用的部件是 LMV342IDGKR。 我在5.5 数据表中看到" Input voltage (输入电压)–0.3 (输入电压) V "。 您能告诉我连接的电路可以正常工作吗?(仿真工作正常)
如果不是,您可以推荐 适合整流器应用的部件,并提供"2电路轨对轨8-VSSOP"封装
此致
Anuraj NK.