This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV342:LMV342

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV342, LMC6482, LMC6492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773313/lmv342-lmv342

部件号:LMV342
主题中讨论的其他部件: LMC6482LMC6492

您好,

我正在为我的其中一个设计设计精密整流器电路。 这里输入来自电流感应变压器,使用差分放大器将其转换为单端。  

我正在使用精密整流器将交流电转换为直流电。 请查找连接的电路。 使用的部件是 LMV342IDGKR。 我在5.5     数据表中看到" Input voltage (输入电压)–0.3 (输入电压) V "。 您能告诉我连接的电路可以正常工作吗?(仿真工作正常)

如果不是,您可以推荐 适合整流器应用的部件,并提供"2电路轨对轨8-VSSOP"封装

此致

Anuraj NK.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anuraj,

    LMV342未被指定为此工作方式。 保证的共模输入电压范围为0...4V。 请参阅数据表的6.6 部分。 您计划的是施加一个大大超过指定共模输入电压范围的输入电压。 我不会这样做。 这会导致相位反转和饱和效应,恢复时间长。 更严重的是,您有破坏LMV342的风险!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。你能建议一个系列/零件可以用于我的应用吗?或者现在让我来看看如何选择用于整流器应用的零件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anuraj,

    您确切的输入信号是什么(共模电压,信号幅值,频率,波形)?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源电压:6V
    振幅:5V最大
    Frquecny:400Hz
    波形:正弦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraj,

    6V电源极大地减少了可用运算放大器的数量。 在数据表中提到反相保护,查找轨对轨输出和输入后,我将转至LMC6482。 请参阅7.3 2部分
    考虑增加电阻器(负载更少)以接近输出导轨。 在R30上添加电容器有利于稳定性和带宽限制(以及降噪)。 运算放大器输入端的盖子会损害稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     部件 LMC6482 符合我的设计要求。 但最高工作温度为85度。 我正在寻找-40到125度的零件。 您是否可以推荐符合此要求的零件?

    此致

    Anuraj NK.

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anuraj,

    LMC6492是LMC6482的扩展温度范围(-40 t o125)。 基本上是相同的设备,但由于温度范围较宽,限制稍宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢