This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333热电偶应用,电源电压不平衡

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/764092/ina333-ina333-thermocouple-application-with-unbalanced-power-supply-voltage

部件号:INA333
在“线程: LM7705”中讨论的其它部件

尊敬的先生:

我正在支持采用ADC.Vin之前的INA333进行热电偶应用的客户设计。Vin将为-80mV到80mV,增益= 8.3  

由于INA333允许输入电压范围从(V-)+100mV到(V+)-100mV,因此我正在考虑将LM7705用于负极轨(V-)=-0.232V。

我正在按如下所示模拟TINA,但在输入电压=50mV后,MET输出电压被剪切为~400mV。

我能否获得您的帮助,了解如何使线性曲线保持在400mVout或50mVin以上?

(V+)=2.5V,(V-)=- 2.5 工作正常,但我确实需要使用(V+)=5V,(V-)=-0.232V。  

我不知道是否必须使用参考针电路。

此致,

Masa.

e2e.ti.com/.../232mV.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katayama-San,

    您看到的问题是由第一级输出的非线性导致的,该输出在其中一个滑轨上折叠。  在您的电路条件下,当输入电压为50mV时,VCM=50mV/2=25mV,因此线性输出范围仅在-182mV和+313mV之间(见下文) 8.3 ,但您试图将其驱动到输出电压=Vout=VOUT=V*50mV=415mV。   

    为了解决此问题,您需要将输入共模电压VCM提升到更靠近中电的位置,这将允许更宽的线性输出范围。  对于最大输出电压范围,VCM需要为2.4V -参见下文。

    如下图所示,可通过添加9878欧姆R3电阻器来完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Marek:

    非常感谢您的出色支持。 我跟踪了IA输出与CMV模拟器和TINA与R3的计算结果,并确认其工作正常。

    如果VCM设置为2.4V,我可以确认INA333参考针脚至地电位或(V-)-0.232V将不会有差异。

    看下面的模拟可能是对的,但我想确认一下:

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katayama-San,
    我不知道为什么您甚至会考虑将参考电压引脚连接到像-0.232V这样的奇数电压,但这唯一的区别是最大输出电压将从4.95V降至4.768V (见上文)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek:

    非常感谢。 是的。上述情况不会带来好处。

    现在我正在考虑Vin变体。

    我意识到参考引脚到更高电压将支持增大VIN-大于VIN+。

    此致,

    Masa.