主题中讨论的其他部件: INA240, ADS131A02
在我的设计中,我在电压检测和电流检测这两个地方使用了opa320。
电流检测
A和B几乎相等。
电压检测
电阻被临时选择为5 % 精度,VA=4.1.4049万V,Vb=4.1.7855万V,ΔV =38.06mV
然后,我尝试了以下方法
A和B几乎相等。
这两种输入之间有何区别?
输入阻抗,,因为放大器的输出阻抗非常小。
,我的猜测是源的输入阻抗是原因。
然后,我尝试降低输入阻抗:R31=10K,R32=1K,R34=1K。 通过考虑电阻的功耗降低电压。VCC_MAIN=24V。
结果如下:VA=1.9.7123万V,VB=1.9.7141万V,ΔV =0.18mV。 它有了很大的改进。
电压随动件的输入阻抗为无穷大,1M电阻是否会对其产生如此大的影响?
此外,放大倍数往往为1,但不大于1。信号源内部电阻将共享部分电压,为什么电压随动件的输出大于输入?
感谢您的帮助!