主题中讨论的其他部件:OPA615,
您好,
我正在尝试建立一个峰值检测器,用于方波@10MHz,幅度低至100mVpp。 我遵循了OPA615数据表中的电路,但遇到了以下问题:
1.正峰检测器的下降幅度为~5至10mV,具体取决于所使用的二极管。 到目前为止,我发现二极管JDH2S02SL的压降最小。
2.负峰值检测器电路不工作。 我尝试了模拟和实验。 这导致问题3
3.因此,为了检测负峰值,我尝试使用OPA842翻转输入信号(G=-1)。 但是,我似乎无法计算连接到同向OPA842输入的电阻器。 我使用的电路也来自OPA842数据表(数据表电路的增益为-2)。 他们确实简单地提到了电阻计算,但我无法弄清楚如何计算。
因此,我的问题是:
1.您是否有任何建议来实现更好的峰值效果?
2.当配置为G =-1时,如何计算连接到同向OPA842的电阻器?
这是我在LTSPICE中的模拟:
使用的PSpice模型:
e2e.ti.com/.../OPA615_5F00_Model.LIB
e2e.ti.com/.../OPA842_5F00_Model.txt