This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA842:非反相电阻计算

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA615, OPA842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763240/opa842-non-inverting-resistor-calculation

部件号:OPA842
主题中讨论的其他部件:OPA615

您好,

我正在尝试建立一个峰值检测器,用于方波@10MHz,幅度低至100mVpp。 我遵循了OPA615数据表中的电路,但遇到了以下问题:

1.正峰检测器的下降幅度为~5至10mV,具体取决于所使用的二极管。 到目前为止,我发现二极管JDH2S02SL的压降最小。

2.负峰值检测器电路不工作。 我尝试了模拟和实验。 这导致问题3

3.因此,为了检测负峰值,我尝试使用OPA842翻转输入信号(G=-1)。 但是,我似乎无法计算连接到同向OPA842输入的电阻器。 我使用的电路也来自OPA842数据表(数据表电路的增益为-2)。 他们确实简单地提到了电阻计算,但我无法弄清楚如何计算。

因此,我的问题是:

1.您是否有任何建议来实现更好的峰值效果?

2.当配置为G =-1时,如何计算连接到同向OPA842的电阻器?

这是我在LTSPICE中的模拟:  

使用的PSpice模型:

e2e.ti.com/.../OPA615_5F00_Model.LIB

e2e.ti.com/.../OPA842_5F00_Model.txt

e2e.ti.com/.../JDH2S02SL_5F00_PSpice_5F00_2017.0209万.lib

e2e.ti.com/.../1SS427.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Duc,

    R8,R15和R14似乎有错误。 这三个电阻器的并联电阻为23.5R。 但是50R线应该是50R。

    您的源电阻(V3和V4)是多少? 输入线路是否为50R线路? 电源距离OPA615电路有多远? 输入端是否有50R电缆?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    也许有一点我的项目背景可能会有所帮助。 因此,我最终想要构建一个峰值探测器(PKD)来检测TIA (安装在评估板上)的pk-pk输出。 TIA具有50R输出阻抗,并由50R (在评估板上)端接。 这将成为上述PKD电路的Vin源。

    1.您的源电阻(V3和V4)是多少?
    => TIA芯片具有50R输出阻抗,并在评估板上由50R端接。 也许我应该删除R8和R15?

    2.输入线路是否为50R线路?
    =>请参阅1)

    3.电源距离OPA615电路有多远?
    =>我可以把我的PKD板带到距离评估板输出数厘米的地方(10 cm ?)。 但在评估输出到TIA之间有一个关于另一个10 cm 的跟踪。

    4.输入端是否有50R电缆?
    =>信号源来自测试点(在评估板上的终端电阻器之后),因此我必须切断同轴电缆的一端,将其焊接到该测试点。 另一端将通过SMA连接器插入我的PKD板。 因此,如果我决定保留整个电缆长度,那么它可能仍为50R? 我不确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Duc:

    原理图中使用的电阻在反相配置中配置了OPA842。 在V_INV中看到的错误主要是由设备的偏置电流引起的。 典型偏置电流为35uA,电阻为402Ohm,输入偏移电压为1.5mV,您可以获得高达15.57mV的误差。 我建议在您的设备上实施偏置电流消除。 您可以看到以下差异:

    最佳,

    Hasan Babiker

    e2e.ti.com/.../Duc.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Duc,

    假设您的TIA具有50R (50R电源电阻)的系列端接电阻,则此输出应连接到50R电缆的输入端。 将此电缆的输出连接到电路的输入端,并让R8成为电缆输出端的唯一50R电缆端接电阻。 拆下R15并将U5 (带R14)移至靠近R8的位置。

    然后,从U5输入+到GND的输入偏置电流取消电阻应为207R。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasan和Kai,

    感谢您的评论。 添加~200R电阻确实取消了偏置电流。 从试验和错误中,我发现使用n ü~220R可提供最接近Vin的pk-pk。 我的问题是您是如何计算该电阻的?

    谢谢!
    Duc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Duc,

    201值是R13和R14的并行组合。 在Kai的案例中,我相信他在计算中包含R8和源阻抗,以便为您的设计提供更准确的值。 因此,402||(402+(50||50))= 207。 您可以单击下面的链接以获取有关该主题的更多信息:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-vos-and-ib
    e2e.ti.com/.../input-bias-current-cancelation-resistors-do-you-really-need-them
    e2e.ti.com/.../internal-input-bias-current-cancellation

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确实,哈桑,谢谢你!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Kai和Hasan的计算细节。 这解决了我的问题2。

    返回问题1。 当我将OPA615中的原理图用于脉冲检测器时,负极检测器不工作。 实验和模拟都显示出类似的结果。 您是否知道为什么以及如何修复?

    以下是模拟的结果:

    谢谢!

    Duc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Duc,

    我会这样做:

    输出信号与正确值(50mV,-50mV)的偏差是简单的偏移电压,可在以下直流电路中进行校正。 此类偏移电压通常用于此类HF电路。

    e2e.ti.com/.../3443.duc.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Kai! 醒来后,看到你的模拟结果,我成为了一个快乐的人。 我迫不及待地去实验室在工作台上验证这一点:)
    您提到偏移"可在以下直流电路中校正"时,这是什么电路? 您是否忘记了附加内容?

    谢谢!
    Duc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    刚刚从实验室回来。 结果不如模拟效果好,但对我来说仍然很好。 希望一旦我将它们全部放入PCB中,它将提供更好的性能。

    我想了解的关于此问题的两件事是:

    1)您是否有关于上述正峰值"偏移电压校正"电路的任何信息(文档,链接,文章...)?

    2)对于10K R11和R12,您的思考过程是什么? (比如为什么要把它们放在那里,为什么是10公里?)

    谢谢!

    Duc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Duc,

    10k电阻器应降低输入偏置电流的影响。 最佳值因芯片而异,主要取决于信号幅值。 播放一些值。

    针对偏移电压的最佳解决方法是选择高信号电平! 以下模拟显示,OPA615可以处理3.0V以上的输入信号振幅:

    因此,在进入OPA615之前,您应该大幅增加信号幅值!!

    请注意,这些超快芯片针对超高速而不是高精度进行了优化。 所以,你必须生活在一定的非线性和偏移。 它可能需要一些时间和精力来找到最佳操作点和最佳组件值。 祝您好运! :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Kai和Hasan的宝贵意见。 你太棒了! 我真的很感谢你们的帮助:)

    此致,
    Duc