This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何确定比较器的输入阻抗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760906/how-can-i-determine-the-input-impedance-of-comparator

主题中讨论的其他部件:OPA2197LM2903

我想计算IC703 (OPA2197)的VOL。 运算放大器的容积取决于负载。 那么,上面显示的比较器电路的Rin是什么? R737电阻为2.49千欧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yee,

    请看一下此模拟:

    你可以看到,100k电阻器上没有相关的压降。 因此,LM2903的输入是非常高的电阻。

    比较器的Rin以C728为主。 但1nF电容的阻抗仅在极高频率下相关。 1kHz时1nF电容的阻抗为160kOhm,10kHz时为16kOhm。

    e2e.ti.com/.../yee.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yee
    由于有一段时间没有进一步的问题,我现在结束这一职务。 如果您还有其他问题,请随时回复,该帖子将重新打开。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复